This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:我能否知道或计算当前的 PLL 频率?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1119491/tas5825m-can-i-know-or-calculate-the-current-pll-frequency

器件型号:TAS5825M

寄存器0x39h 指示 PLL 是否锁定、以及 PLL 是否过速率。

我能否知道或计算当前的 PLL 频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Axel、

    PLL 输出频率的值不能直接计算、而是 根据 DSP 和采样率的函数在内部自动计算。

    BCLK/SCLK 被用作主基准时钟、并且采样频率检测器测量电流采样率。 这样、它会设置内部寄存器、以自动计算 DAC 和 DSP 所需的 PLL 速率。 由于时钟误差或时钟变化、PLL 可能会过速率(SCLK/LRCLK)。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prithvi、

    我想重现 PLL 过率情况、以测试该函数是否正常工作。

    音频处理模式选择具有最大采样率192k 的内部管理。

    I/O 选择 PSIA、所有信号(包括 BCLK)均由 音频精度提供。

    FS 设置为512、计算结果仅为192k * 512 = 98.304M。

    是否有任何其他建议的寄存器设置或技术 来重现 PLL 过速率?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Axel、

    5825M 仅支持高达64的 FS、因此不能使用512、因为 器件未进行此额定值、即使错误位设置为忽略、也可能导致问题。 因此支持的最大值为192k * 64 = 12.288M。  

    请问 您计划为器件使用哪种采样率和 fs、以及测试 PLL 过速率功能的目的?

    此致、

    Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prithvi、

    我没有计划使用哪种 SR 和 FS、我的目的很简单、我只想重现 TAS5825M 上的 PLL 过率情况、以证明该检测功能正常工作。

    正如我之前所说的、我选择 PSIA 作为输入接口、输入信号由 AP (音频精度)生成。

    为了使输入 BCLK 尽可能高、我将 SR 设置为216kHz、将 FS 设置为256。

     此时、AP 输出其最高频率55.296MHz。

    但是、150MHz 仍然很远。

    我想问、是否有任何方法可以帮助我重现 TAS5825M 上的 PLL 过率情况。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Axel、

    我们无法在 TAS5825M 上重现 PLL 过速率情况、因为该误差是为了区分 PLL 和 SCLK 之间的混叠问题、因为最大采样频率值会将时钟限制在150MHz 以下。

    我们的工艺流程无法始终如一地重复这种混叠。

    如前所述、该器件的额定采样率不超过192k、时钟频率不超过64fs、因此不建议出于 PLL 测试目的超过此限制。

    希望这澄清 了您的问题。

    此致、

    Prithvi