https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/980656/tlv320aic3256-amic-gain-setting
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3256ART 编号:TLV320AIC3256
尊敬的 TI 团队:
对于客户的应用:我们使用 MCU (STM32)和编解码器 IC (TLV320AIC3256)。 我们在这里发现了对额外增益的困惑。
我们使用标签麦克风、其标称灵敏度规格为-42dB。 我们使用了增益为-10dB 的编程器设置。
理论上、我们进行测量时的结果约为-52dB。 但是、我们得到了-20dB。
似乎有一些设置可以产生额外的32dB 增益。 我们想知道原因是什么。
当 ADC 进行额外增益时、是否有一些设置?
我们从软件中获得的信息如下设置:
- 升:20dB
- R:0dB
使用-10dB.精细增益调整
- L:0dB
- R:0dB
ADC_FS:精确到31.250KHz
配置的其余部分是正确的 MICBIAS
电压源:DRVdd_HP
输出电压:2.5V
请了解如何进行下一步。 谢谢。