This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256:AMIC 增益设置

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/980656/tlv320aic3256-amic-gain-setting

主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3256

ART 编号:TLV320AIC3256

尊敬的 TI 团队:

对于客户的应用:我们使用 MCU (STM32)和编解码器 IC (TLV320AIC3256)。 我们在这里发现了对额外增益的困惑。

我们使用标签麦克风、其标称灵敏度规格为-42dB。 我们使用了增益为-10dB 的编程器设置。

理论上、我们进行测量时的结果约为-52dB。 但是、我们得到了-20dB。

似乎有一些设置可以产生额外的32dB 增益。 我们想知道原因是什么。  

当 ADC 进行额外增益时、是否有一些设置?

我们从软件中获得的信息如下设置:

MIC PGA 增益控制
  • 升:20dB
  • R:0dB
ADC 增益
 使用-10dB.精细增益调整
  • L:0dB
  • R:0dB
ADC 相位补偿
ADC_FS:精确到31.250KHz  
配置的其余部分是正确的 MICBIAS
电压源:DRVdd_HP
输出电压:2.5V

请了解如何进行下一步。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    PGA 和 ADC 的默认增益为0dB。 因此、我认为电气路径中没有任何增益。

    您是否使用音调进行测试? 如果是、您能否测量麦克风的电气输出电平并让我们知道测量的 Vrms 值?

    Diljith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    是的。我们使用提示音来检查它。 您是说测量 MICBIAS 波形吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该在连接麦克风的器件的输入引脚上进行测量(例如 IN1L/R 或 IN2L/R 或 IN3L/R)。

    您使用的是 EVM 还是定制板? 如果是定制板、请分享原理图。

    信号电平取决于许多因素-所播放的测试信号的 SPL 电平、麦克风的灵敏度、PGA 和 ADC 增益。

    麦克风的电气输出电平取决于测试信号的 SPL 电平。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    我们使用 定制板。 我已通过电子邮件将原理图发送给您 谢谢。

    IN3L

    IN3R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送原理图。

    我建议您将测试分为两部分–一个用于测量 麦克风的灵敏度、另一个用于测试电气路径中的通道增益(即从 MIC+输入到 ADC 输出)。

    在正常环境下、很难测试麦克风的灵敏度。 必须在安静的环境中完成。

    检查电气路径增益的测试相对简单。 您可以播放来自已知源(例如来自 AP)的输入、并检查 ADC 输出的电平。

    我建议我们首先测量电气路径的通道增益、并在进行声学测量之前确保其正确。

    此致。