This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3250:THD 在高频率下变低

Guru**** 2766535 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/971739/tpa3250-thd-get-low-at-high-frequency

器件型号:TPA3250

大家好、

客户使用 TPA3250、他们在高频时获得低 THD、以下是他们的测试结果。 它们使用与数据表 P26所示相同的输出滤波器。 您能否帮助检查这种情况的潜在原因? 谢谢。

谢谢、  

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    我有一些后续问题要问您:

    -您使用的负载的阻抗是多少?

    -您使用的是什么 AP 过滤器? 它是否与数据表中使用的内容相同?

    -请澄清图表上的蓝色、绿色和红色线表示的含义。

    -您在此扫描中使用的输出功率是多少? 您是否在整个扫描过程中调节它?

    我们获得的信息越多、我们就能更好地确定发生了什么。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您回答问题。 以下是您的问题的答案:

    -您使用的负载的阻抗是多少?

    RE:负载的阻抗为8R。

    -您使用的是什么 AP 过滤器? 它是否与数据表中使用的内容相同?

    回复:AP 过滤器为 AUX-0100、 音频分析仪为 APx525。

    -请澄清图表上的蓝色、绿色和红色线表示的含义。

    -您在此扫描中使用的输出功率是多少? 您是否在整个扫描过程中调节它?

    回复: 蓝色线表示输出功率为5.78W。

     绿线表示输出功率为18.3W。

     蓝色线表示输出功率为0.125W。

    下图是 APx525设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的拜伦:

    图片未正确显示。 可以再次连接吗?

    您是在 EVM 还是自己的电路板上进行测试? 您可以首先关联数据表图。

    d/s THD 与频率间的关系图中 THD+N 比较低的原因是在 AP 设置上使用了 AES17-20k 滤波器。 对于频率>~7k 的情况、三次谐波将超过20k 并被滤除。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您回答问题。  

    -很抱歉图片无法正确显示。 这是以前上传的图片。

    -我将在我自己的板上测试 TPA3250。 我不知道 THD 比数据表不好的原因。  

    THD+N 比是 TPA3250数据表第12页的"图10"和"图11"之间的差异。

    您能告诉我"  图10"和"图11"之间的测试设置差异吗?  

    -我可能有一个请求、借位 TPA3250 EVM 来 评估 我们自己板的性能。 这将非常有帮助。  

    谢谢!

    此致、

    拜伦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的拜伦:

    差异来自不同的 AP 滤波器设置。 通常、我们使用 AES17-20k 滤波器进行 THD+N 测试、如图10所示。 如果使用80k BW 滤波器、则三阶谐波器将不会被滤除、因此 THD+N 与频率之间的关系会继续上升。

    您可以联系 Will、他应该能够为您提供一个 EVM。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您回答问题。  

    -正如 您所说 ,图10和图11中图的区别 来自不同的 AP 过滤器设置。 但我不知道如何设置 AP 滤波器。 您能不能弄清楚我在下面设置的是对的还是不对的?

    图10和图10的 AP 设置:

    图11和图11的 AP 设置:

    谢谢!

    此致、

    拜伦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的拜伦:

    您的筛选设置应该是良好的。 在"输入配置"中、您是否确实 使用了不平衡探针? 请确保您已相应地选择了正确的选项。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您帮助我测试 我们自己电路板的性能。

    在"输入配置"中、我使用的是"模拟平衡"探针。 感谢您的指出。

    性能比数据表中的曲线图要好一点、测试设置随您的订单而变化。

    再次感谢!

    此致、

    拜伦。