Other Parts Discussed in Thread: TPA3250
大家好、
客户使用 TPA3250、他们在高频时获得低 THD、以下是他们的测试结果。 它们使用与数据表 P26所示相同的输出滤波器。 您能否帮助检查这种情况的潜在原因? 谢谢。
谢谢、
将会
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Robert、
感谢您回答问题。 以下是您的问题的答案:
-您使用的负载的阻抗是多少?
RE:负载的阻抗为8R。
-您使用的是什么 AP 过滤器? 它是否与数据表中使用的内容相同?
回复:AP 过滤器为 AUX-0100、 音频分析仪为 APx525。
-请澄清图表上的蓝色、绿色和红色线表示的含义。
-您在此扫描中使用的输出功率是多少? 您是否在整个扫描过程中调节它?
回复: 蓝色线表示输出功率为5.78W。
绿线表示输出功率为18.3W。
蓝色线表示输出功率为0.125W。
下图是 APx525设置。