Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3007
大家好、团队、
在以下情况下、您能告诉我 TLV320AIC3007的总电流消耗吗?
- DVDD:1.8V±3%
-其他电源:3.3V (最小值:3.234V、最大值:3.366V)
*扬声器也由3.3V 电源驱动。
此问题是我的客户、客户明天早上需要这些信息(JST)。
此致、
肖特罗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3007
大家好、团队、
在以下情况下、您能告诉我 TLV320AIC3007的总电流消耗吗?
- DVDD:1.8V±3%
-其他电源:3.3V (最小值:3.234V、最大值:3.366V)
*扬声器也由3.3V 电源驱动。
此问题是我的客户、客户明天早上需要这些信息(JST)。
此致、
肖特罗
您好、Sakai-San、
在测量器件的电流消耗时、器件配置很重要、在这里了解编解码器的使用方法很有帮助。 客户希望如何配置器件? 是否使用立体声或单声道录制/回放? 是否需要启用 PLL?
数据表中有一个表格、可以很好地了解不同配置下的电流消耗。 请在下面找到它。
对于 SPVDD、该器件能够将1W 驱动为8欧姆。 因此、我们可以预计该电源上的电流消耗约为~300-400mA。
此致、
Aaron Estrada
您好、Sakai-San、
如果未使用回放/记录(禁用 ADC/DAC)且启用了 PLL、则 AVDD、DVDD 和 DRVDD 上的电流大约为2.4mA。
SPVDD 电流使用1W 功率和8 Ω 负载计算得出。 如果为8欧姆负载提供1W 电流、我们可以在 D 类驱动器上电的情况下在 SPVDD 上提供300-400mA 的电流。 如果 D 类驱动器断电、则 SPVDD 上的电流可达~200nA。
此致、
Aaron Estrada
您好 、Estrada-San、
感谢您的支持。 我与客户打了电话、并得到了他们的问题的背景。
您能否检查确认项目并向我提供您的意见?
[背面接地]
-客户正在尝试从 AKM 更换到我们的设备。 但对于我们的器件、功耗更大。
-不使用回放/录制(禁用 ADC/DAC)且 PLL 已启用。
- DVDD:1.8V±3%、其他电源:3.3V (最小值:3.234V、最大值:3.366V)
[确认项目]
- “DVDD”中的功耗是否可能超过125mA? (因为电流电源 IC 可以提供高达该值的电流)
如果该值大于125mA、则客户将更换电源 IC。
- “其它电源”的功耗是否可能超过121mA? (因为电流系统消耗的电流为121mA)
*扬声 器功耗= 0.17W (运行期间)
此致
肖特罗