This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3007:TLV320AIC3007的电流消耗

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/977255/tlv320aic3007-current-consumption-of-tlv320aic3007

器件型号:TLV320AIC3007

大家好、团队、

 在以下情况下、您能告诉我 TLV320AIC3007的总电流消耗吗?

- DVDD:1.8V±3%

-其他电源:3.3V (最小值:3.234V、最大值:3.366V)

*扬声器也由3.3V 电源驱动。

此问题是我的客户、客户明天早上需要这些信息(JST)。

此致、

肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    在测量器件的电流消耗时、器件配置很重要、在这里了解编解码器的使用方法很有帮助。 客户希望如何配置器件? 是否使用立体声或单声道录制/回放? 是否需要启用 PLL?

    数据表中有一个表格、可以很好地了解不同配置下的电流消耗。 请在下面找到它。

    对于 SPVDD、该器件能够将1W 驱动为8欧姆。 因此、我们可以预计该电源上的电流消耗约为~300-400mA。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    我不认为图像能让它变得通透。 再次连接它以供参考。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Estrada-San、

    感谢你的答复。

    我确认了客户的用例。

    -立体声/单声道,录制/回放->未使用

    -PLL->启用

    这些信息是否足以满足您的需求?

    此外、如何计算 SPVDD 的"大约~300-400mA"? 扬声器是否关闭?

    此致、

    肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    如果未使用回放/记录(禁用 ADC/DAC)且启用了 PLL、则 AVDD、DVDD 和 DRVDD 上的电流大约为2.4mA。

    SPVDD 电流使用1W 功率和8 Ω 负载计算得出。 如果为8欧姆负载提供1W 电流、我们可以在 D 类驱动器上电的情况下在 SPVDD 上提供300-400mA 的电流。 如果 D 类驱动器断电、则 SPVDD 上的电流可达~200nA。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Estrada-San、

    感谢您的支持。 我与客户打了电话、并得到了他们的问题的背景。

    您能否检查确认项目并向我提供您的意见?

    [背面接地]

    -客户正在尝试从 AKM 更换到我们的设备。 但对于我们的器件、功耗更大。

    -不使用回放/录制(禁用 ADC/DAC)且 PLL 已启用。

    - DVDD:1.8V±3%、其他电源:3.3V (最小值:3.234V、最大值:3.366V)

    [确认项目]

    - “DVDD”中的功耗是否可能超过125mA? (因为电流电源 IC 可以提供高达该值的电流)

    如果该值大于125mA、则客户将更换电源 IC。  

    - “其它电源”的功耗是否可能超过121mA? (因为电流系统消耗的电流为121mA)

    *扬声 器功耗= 0.17W (运行期间)

    此致

    肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    如果大多数内部块被禁用、我不会看到 DVDD 电流消耗超过125mA。 话虽如此、由于 SPVDD 用于驱动扬声器、而 DRVDD 用于为其他输出驱动器供电、因此其他电源可能会超过121mA。 我会增加这些电源的电流驱动。  

    此致、

    Aaron Estrada