Other Parts Discussed in Thread: TAS2563
您好、Sirs、
请提供 LC 滤波器的值(? SmartAmp 学习板2的 μ H UF
TAS2563的客户设计测试装置是否可以与 SmartAmp 学习板2具有相同的 LC 滤波器?
根据设计工具的计算结果、我们能否为 TAS2563设计具有15uH、2uF 4 Ω、BTL 共模的 LC 滤波器?

谢谢、此致、
陈耀恩
2021年4月2日
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Wayne、
智能放大器学习板2 LC 值为7uH 和0.22uF。
客户可以根据需要使用相同的 LC 滤波器创建自己的测试装置。 这是客户的用例是什么?
滤波器设计看起来不错。 有时 LC 滤波器会对输出信号增加一些过冲、因此建议在 IC 的电压检测线路上添加一个电阻器。 该 EVM 具有两个0欧姆跳线(R18和 R19)、可以为此进行替换。 为此、我们建议使用4.7kOhm 电阻器。 如果您使用新的 LC 滤波器测量输出电压并确保没有过冲、则可以移除这些电压并使用0欧姆跳线返回。
此致、
Justin Beigel