This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:智能放大器学习板2的 LC 滤波器值问题

Guru**** 2794125 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/976308/tas2563-question-of-lc-filter-values-of-smart-amp-learning-board-2

器件型号:TAS2563

您好、Sirs、  

请提供 LC 滤波器的值(? SmartAmp 学习板2的 μ H UF
TAS2563的客户设计测试装置是否可以与 SmartAmp 学习板2具有相同的 LC 滤波器?

根据设计工具的计算结果、我们能否为 TAS2563设计具有15uH、2uF 4 Ω、BTL 共模的 LC 滤波器?   
 





谢谢、此致、

陈耀恩
2021年4月2日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我们的团队将查看此主题、并尽快做出响应。

    此致
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、  

    智能放大器学习板2 LC 值为7uH 和0.22uF。  

    客户可以根据需要使用相同的 LC 滤波器创建自己的测试装置。 这是客户的用例是什么?  

    滤波器设计看起来不错。 有时 LC 滤波器会对输出信号增加一些过冲、因此建议在 IC 的电压检测线路上添加一个电阻器。 该 EVM 具有两个0欧姆跳线(R18和 R19)、可以为此进行替换。 为此、我们建议使用4.7kOhm 电阻器。 如果您使用新的 LC 滤波器测量输出电压并确保没有过冲、则可以移除这些电压并使用0欧姆跳线返回。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您的建议。 我的客户会在出厂时制作一个 LC 滤波器固定装置、以检查 TAS25512在生产线上的 D 类输出信号质量。  
    我在这里标记 R18和 R19的位置以供客户参考。



    此致、

    陈耀恩
    2021年4月2日