https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/888543/adc6140evm-pdk-adc6140evm-pdk
器件型号:ADC6140EVM-PDK主题中讨论的其他器件: PUREPATHCONSOLE
DEAT TI 支持、
我一直在使用 ADC6140EVM-PDK 板和相关的 PurePath TI 应用进行音频测试(具有音频精度)。 我注意到、除了增益和开关 阈值之外、无法修改 DRE 的设置、对吗?
此外、在寄存器列表中、我找不到 DRE 迟滞值、尽管它们应该在那里。 我认为这是应用程序的错误行为/功能缺失。
一般而言、如果我能对性能提供反馈、对于语音信号、实际上对于吉他和类似器而言、它似乎效果相当好、但一旦我使用挑战性、 但现实世界中、听起来像 glockenspiel、DRE 的伪影很不幸地能听到。 如果信号 rms 高于但接近-54dB 默认热分流器、则会发生这种情况、并且设置良好。
如果 TI PurePath 无法让我轻松更改参数(如增加释放去抖)、我将无法为我们的音乐低功耗应用选择此组件、 因为 DRE 的性能似乎不足以使高动态但低功耗音频 ADC 成为我通过阅读数据表所想到的颠覆性竞争对手。
谢谢!
此致