This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC6140EVM-PDK:ADC6140EVM-PDK

Guru**** 2554380 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC6140EVM-PDK, PUREPATHCONSOLE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/888543/adc6140evm-pdk-adc6140evm-pdk

器件型号:ADC6140EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: PUREPATHCONSOLE

DEAT TI 支持、

我一直在使用 ADC6140EVM-PDK 板和相关的 PurePath TI 应用进行音频测试(具有音频精度)。 我注意到、除了增益和开关 阈值之外、无法修改 DRE 的设置、对吗?

此外、在寄存器列表中、我找不到 DRE 迟滞值、尽管它们应该在那里。 我认为这是应用程序的错误行为/功能缺失。

一般而言、如果我能对性能提供反馈、对于语音信号、实际上对于吉他和类似器而言、它似乎效果相当好、但一旦我使用挑战性、 但现实世界中、听起来像 glockenspiel、DRE 的伪影很不幸地能听到。 如果信号 rms 高于但接近-54dB 默认热分流器、则会发生这种情况、并且设置良好。

 如果 TI PurePath 无法让我轻松更改参数(如增加释放去抖)、我将无法为我们的音乐低功耗应用选择此组件、 因为 DRE 的性能似乎不足以使高动态但低功耗音频 ADC 成为我通过阅读数据表所想到的颠覆性竞争对手。

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paolo、

    感谢您的反馈。 我对如何提高 DRE 的性能感兴趣。 遗憾的是、当前版本的 PurePathConsole (PPC)仅允许控制 DRE 阈值和增益。 但是、您可以通过单击 PPC 窗口中间底部的 I2C 监控器按钮来手动写入 DRE 寄存器。 这将打开一个窗口、您可以使用以下命令手动写入任何寄存器:

    w 98 00 05 #转至第5页
    W 98 7C 7F B5 16 50 # DRE 释放时间 Alpha
    W 98 00 05 #转到第6页
    W 98 08 00 4A E9 B0 # DRE 发布时间测试版
    W 98 0C 01 50 DB 39 # DRE 攻击时间 Alpha
    W 98 10 7E B5 16 50 # DRE 攻击时间 Beta
    W 98 18 00 02 00 # DRE Attack 去抖
    W 98 1C 00 04 B0 00 # DRE 释放去抖
    W 98 3C 00 01 00 # DRE Attack 迟滞
    W 98 34 00 03 00 # DRE 释放迟滞


    要写入寄存器、请在 I2C 监控器窗口中:

    • 单击 I/O 图标。 此分区将窗口划分为“输入”和“输出”窗口。
    • 将上述脚本粘贴到窗口左侧:输入
    • 然后单击执行。
    • 该脚本通过 I2C 发送并显示在输出窗口中。

    为了帮助转换这些数字、我附上了一个 Excel DRE 参数计算器。 只需在单元格 C2:C8中输入所需的参数、它就会计算 D12:D21中的十六进制值以置于上述格式

    我还想了解凝胶尖峰的可闻伪影。 您能否上传一个生成问题的示例波形以及用于 DRE 的参数。

    此致、
    佩德罗

    e2e.ti.com/.../6136.DRE-Calculator-E2E.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:

    请尽可能保持此主题活动。 不幸的是,由于我工作的国家目前的健康状况,我无法通过改变更多的参数来进行你们建议的更多试验。 我不知道我将在下一个未来能够做什么。

    关于这一点、我可以告诉您:

    "我还想了解凝胶尖峰的可闻伪影。 您能否上传一个生成问题的示例波形以及用于 DRE 的参数。"

    我无法上传示例、因为它是机密和专有信息。 我们只能通过 NDA 进行进一步的交流、并通过私下继续这一对话。 请告诉我您对此有何看法。 我们当然有兴趣让 TI 尽可能做好工作、我们很乐意提供帮助。

    同时、我可以让您使用由两个正弦相加的音频信号执行测试:一个在1kHz、另一个在4Hz 之间。 对拍频效果执行操作时、包络将非常缓慢地振荡、PGA 的切换将定期触发。 您将听到极端的干扰、尤其是当您将信号标准化至接近-54dB 阈值的 rms 时。

    您能给我一个关于后一个实验的反馈吗?  

    谢谢!

    此致、

    Paolo Castiglione

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paolo、

    我将向您发送一封私人邮件、您可以在其中分享您认为可以分享的任何信息。 DRE 算法动态更改系统增益以提高低音量。 超过阈值后、它将提升增益、直到达到最大增益。 如果信号高于阈值、则会停止增益提升。 该增益同时通过数字方式消除、以消除 PGA 升压并增大系统的整体动态范围。  绘制 DRE 进入 ADC 的响应图、其中 HDB (n)是 DRE 进入 ADC 的输入、ydB (n)是输出、其如下所示:

    对模拟中的低电平信号进行升压可使 ADC 的输入保持明显高于本底噪声、从而防止 ADC 性能成为限制因素。 一旦超过阈值、信号就不会升压。 如果阈值设置得太高、并且信号经常超过该阈值、则 DRE 将不断释放和攻击。 通过配置 DRE 参数、选择较低的阈值、增加迟滞或更改释放和攻击常量、可以最大程度地减少伪影。 请注意、DRE 需要一些时间来响应变化的信号、因为它估算了信号的 RMS 能量并决定了如何操作。 我们通常将攻击速率设置为快速、以防止 ADC 因增益过大而削波、并使释放速度大幅降低、约为10倍。 如果信号经常超过此阈值、我首先建议增加迟滞和去抖。

    在测试中、我应该使用什么正弦波的振幅、这两种情况的振幅是相同的? 我对号角、血小板和血小板进行了一些测试、没有发现任何可闻伪影。 但是、我的阈值要低得多、大约为70dB。

    此致、
    佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:

    是的、我们可以继续私下共享文件和有关我们的应用程序的更多详细信息。 我相信您有我的电子邮件地址。

    对于窦,两个都应具有相同的强度才能获得击打效果。 这个人工测试正好显示当超过阈值时会发生什么、并且由于这种声音的高音调性、这些伪影根本不会被屏蔽。 根据我的经验、钟尖也会发生这种情况、它是一个非常有声的信号。 更谐波和更丰富的信号可能会从 fifact 方面很好地掩盖伪迹。

    是的、我希望在我能够访问我们的实验时使用这些参数。 目前,我真的不能在这方面取得进展。

    感谢您的宝贵时间。

    此致、

    Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paolo、

    将直接通过电子邮件发送、因此我将关闭此主题。

    此致、

     佩德罗