This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M:TAS5751M 输出功率无法达到设计的最大值、并且很容易饱和

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5751M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/884107/tas5751m-tas5751m-output-power-cannot-reach-the-designed-maximum-and-it-is-easy-to-saturate

器件型号:TAS5751M

TAS5751M 输出功率无法达到设计的最大值、并且很容易饱和

我们的一款音频产品使用2个 TAS5751M

TAS5751M 由 VDD 供电= 24V

2X30W
TAS5751M 之一使用 BTL 模式输出2X30W 8R
问题现象:
功率无法达到设计的最大功率值、目前、它只能饱和至15W。

2X20W
另一个 TAS5751M 使用 BTL 模式输出2X20W 8R
两个电路均由 VDD = 24V 供电

问题现象:
功率无法达到设计的最大功率值、目前、它只能饱和至3W。

请帮助查看原理图是否正常? 导致饱和的原因是什么? 谢谢!

整个扬声器连接的方框图

2X30W 原理图


2X20W 原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的一款音频产品使用2个 TAS5751M

    TAS5751M 由 VDD 供电= 24V

    2X30W
     TAS5751M 之一 使用 BTL 模式输出2X30W 8R
    问题现象:
    功率无法达到设计的最大功率值、目前、它只能饱和至15W。

    2X20W
    另一 个 TAS5751M 使用 BTL 模式输出2X20W 8R
    两个电路均由 VDD = 24V 供电

    问题现象:
    功率无法达到设计的最大功率值、目前、它只能饱和至3W。

    请帮助查看原理图是否正常? 导致饱和的原因是什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、2018年、

    奇怪的是、两个器件的输出在不同的功率水平上饱和。 看看这两个电路之间的区别、我注意到它们具有不同的 LC 滤波器。 您是否碰巧拥有您所使用的电感器的数据表? 电感器可能会饱和、因此您无法达到最大输出功率。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我犯了个错误。  IC 处于受保护状态、不饱和。  IC 受到保护后、无法读取寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、2018年、

    对于此问题、请按照下面的分步检查操作:

    软件配置、

    AGL 是否可以限制功率输出。  请共享.ppc3源文件以进行进一步调试。

    硬件:

    1. 您手上是否有 TI EVM 板? 如果是、请检查 EVM 板是否与.ppc3文件相关
    2. 您能否检查您的电源是否能够提供足够的电流
    3. 如您所述、当 IC 处于"保护"状态时、请检查上的电压:请参阅数据表的第17页
    1. DVDD = 3.3V?
    2. AVDD=?V、GVDD=?V
    • 然后、请检查 I2C 通信是否正常;
    • 如果 I2C 通信正常、请读出0x02:错误状态寄存器、见第34页。

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    硬件:

    1. 您手上是否有 TI EVM 板? 如果是、请检查 EVM 板是否与.ppc3文件相关

          请勿那样做

    1. 您能否检查您的电源是否能够提供足够的电流

          是的

    1. 如您所述、当 IC 处于"保护"状态时、请检查上的电压:请参阅数据表的第17页
    1. DVDD = 3.3V?
    2. AVDD=?V、GVDD=?V

         稍后将检查

    • 然后、请检查 I2C 通信是否正常;

           I2C 死区、无法读取值。 如何知道错误类型?

    • 如果 I2C 通信正常、请读出0x02:错误状态寄存器、见第34页。

           I2C 死区、无法读取值。 如何知道错误类型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、2018年、

    请检查 I2C 通信为何死区。 重现此问题时、请执行以下操作:

    1. 检查 PVDD=?V
    2. DVDD = 3.3V?
    3. AVDD=?V、GVDD=?V

    此致、

    Alix Wan。