This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:电源管理

Guru**** 2553370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/880083/tlv320aic3104-power-supply-management

器件型号:TLV320AIC3104

在我开发的器件中、在低功耗配置中、3.3V 电压关闭、而1.8V 电压保持存在。

我想知道仅关闭3.3V 是否有任何禁忌?

在这种情况下、器件会异常消耗吗?

在3.3V 恢复期间、器件是否有可能无法正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、  

    数据表中有一个电源定序部分、其中建议为器件提供的 AVDD (3.3V)和 DVDD (1.8V)之间的最大值为5ms。  这样做的原因正是 AVDD 电源泄漏电流、导致通过内部二极管等对 DVDD 电源进行反向供电。  

    为了将功耗保持在最低水平、 我建议将3.3V 电源保持在开启状态、 并且只需将编解码器置于复位状态。  或者 使用一个负载开关从编解码器上断开1.8V 电源。  

    当器件未处于复位状态时、器件将无法可靠地工作3.3V 电源关闭和打开、因此不建议这样做。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    在当前电路板中、我无法移除1.8V 电源。

    如果我执行以下过程:
    1:同时存在3.3V 和1.8V 电源
    2.复位至低电平
    3.3.3V 关闭
    4、复位在整个时间内保持低电平。
    5.3.3V 开关打开
    6.复位至高电平

    设备能否正常工作?

    此致、

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、  

    数据表对电源有非常明确的建议

    我强调了提到 AVDD 应始终大于或等于 DVDD 的部分。  否则会导致 AVDD 通过 DVDD 反向供电、 从而导致 DVDD 上的电流增加。  这种增加不符合我们的规格、因为不建议这样做。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve。

    我遵守了启动顺序

    保持 RESET 低电平

    IOVDD 1V8始终存在

    当我插入3V3时、这个具有延迟电路的3V3会启用 DVDD 1V8

    当我禁用3V3 (AVDD DRVDD)时、DVDD 1V8也被禁用、只剩下 IOVDD 1V8。

    这是否是可接受的解决方案?

    此致、

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、  

    从 IOVDD 到 DVDD/AVDD 会有一些泄漏、 但只要客户可以接受、 就不存在器件方面的问题。  

    此致、

    -Steve Wilson