在我开发的器件中、在低功耗配置中、3.3V 电压关闭、而1.8V 电压保持存在。
我想知道仅关闭3.3V 是否有任何禁忌?
在这种情况下、器件会异常消耗吗?
在3.3V 恢复期间、器件是否有可能无法正常工作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在我开发的器件中、在低功耗配置中、3.3V 电压关闭、而1.8V 电压保持存在。
我想知道仅关闭3.3V 是否有任何禁忌?
在这种情况下、器件会异常消耗吗?
在3.3V 恢复期间、器件是否有可能无法正常工作?
Stefano、
数据表中有一个电源定序部分、其中建议为器件提供的 AVDD (3.3V)和 DVDD (1.8V)之间的最大值为5ms。 这样做的原因正是 AVDD 电源泄漏电流、导致通过内部二极管等对 DVDD 电源进行反向供电。
为了将功耗保持在最低水平、 我建议将3.3V 电源保持在开启状态、 并且只需将编解码器置于复位状态。 或者 使用一个负载开关从编解码器上断开1.8V 电源。
当器件未处于复位状态时、器件将无法可靠地工作3.3V 电源关闭和打开、因此不建议这样做。
此致、
-Steve Wilson