This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:外部诊断电路#2

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/870514/tas2505-q1-external-diagnostic-circuit-2

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS2505

你(们)好

      新年快乐

     我想问有关 TAS2505-Q1上述诊断功能电路的问题。

    如何在连接扬声器且无故障时计算 ADC 电压1.2V、请使用5V SPKVDD。

     请告诉我详情...谢谢

克拉里昂-赫琼

    

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarion、

    在配置#2下使用诊断电路时、务必知道扬声器连接后、电压降约为3V、并且无故障。 当将5.5V 用作 SPKVDD 时、由于连接的电阻器产生的分压器、您将在 ADC 中获得1.2V 电压(大约)。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

           2020年快乐!

            感谢 您的回复。

          虽然我知道这将在 ADC 中获得1.2V 电压、但我不确定具体的计算公式。

           我也不知道这个 tas2502的内部电阻、您能告诉我详细的计算方法以供参考

         谢谢

            我希望你的答复能有格式。

             Clarion-hejun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarion、

    新年快乐!

    遗憾的是、我无法提供 D 类驱动器输出的内部结构详细信息。 不过、让我澄清一下如何进行计算(实际上已经在测试电路中确认)。

    当器件静音且施加外部电压电平时、D 类驱动器的压降为~3V、如下面的等效电路所示。 GPIO 闭合 MOSFET、与千欧电阻器相比、其阻抗可以忽略不计。 如果 SPKVDD = 5.5V、分压器会在电阻器 R41中产生~1.2V 的电压。

    希望这对您有所帮助。 如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

              感谢您的友好答复

             那么、我知道诊断序列如下吗?

    TAS2505-Q1加电(SPKVDD 5V)

    ↓μ A

    复位 TAS2505

              ↓μ A

     将寄存器(__LW_AT__设置为静音)

             ↓μ A

     打开 GPIO MOSFET

             ↓μ A

    从 SPKP 线路中读取 ADC( Ω 直流偏移2.5V 至分压器1.25V)Ω

          ↓μ A

    如果 ADC 正常,、则关闭 GPIO

          ↓μ A

    设置寄存器以取消音频输出的静音

    正确?

    请重新检查我的理解

    谢谢

    Clarion-hejun

            

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarion、

    如果我理解正确、您将"Open GPIO MOSFET"称为 GPIO =高电平状态(1)、将"Close GPIO"称为 GPIO =低电平状态(0)。 如果是、您回答正确。 这将是外部诊断的正确顺序。

    如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Speaker_5F00_Open_5F00_ADC_5F00_20200109.pdf

    您好 Luis

            谢谢,您是对的。

            但我在上面只提出了问题...

           即使负载开路,但 B 点电压仍为2.5V、我仍然无法理解

          因此 ADC 电压仍然为1.25V,、那么如果开路则无法检测到负载...

          请告诉我我的理解错误在哪里...

    谢谢

    Clarion-hejun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clarion、

    在您的图中、如果是开路、则8欧姆将是开路连接。

     

    如果您在 http://www.ti.com/lit/ug/tidudn3a/tidudn3a.pdf 上查看用户指南中的第2.4.1.4节(诊断电路2)。 其内容如下

    '如果扬声器断开且 存在开路、 则分压器的电压将为零、但如果连接了扬声器且没有故障、则分压器将约为1.2V。'  

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

          谢谢你

          但是、如果我断开扬声器负载(8欧姆)、那么 我测试 了 B 点电压为3.6V、A 点电压为0V

        所以我认为如果断开连接,ADV 将是3.6/2=1.8V...

         … 很抱歉,我感到困惑..

    Clarion-hejun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clarion、

    您使用的是 EVM 还是您自己的定制板。 如果是您自己的电路板、您可以共享原理图。 我确认在 EVM 上、如果扬声器断开连接、您将在 A 点获得3.6V 电压、在 B 点获得0V 电压。 您能否确认正在探测正确的区域?

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

             谢谢你。

             我在 IVI 板中测试了结果。

             您可以看到原理图。   断开扬声器负载时的 A 点和 B 点电压。

         请您检查一下,非常感谢。

    Clarion-hejun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉 Luis

                 我插入了图像,但 仍然看不到原理图。

                我再次添加图像。 您可以参考它。

    谢谢你

    Clarion-hejun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clarion、

    您能否以 PDF 形式上传原理图。 此外、您能否截屏显示诊断电路布局部分及其与正扬声器终端的连接位置。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TAS2505_5F00_review.pdf

       您好 Luis  

                我插入了 PDF 原理图。。

                您可以参考它

            谢谢你

    Clarion-hejun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clarion、

    请检查您的布局和丝网标签。 根据您的原理图、您应该获得正确的电压。 尝试从 OUT_P 和 L30000以及 OUT_N 和 L30001进行连续性测试、以确认它们是否正确。

    此致、

    Luis