主题中讨论的其他器件: TAS2505
新年快乐
我想问有关 TAS2505-Q1上述诊断功能电路的问题。
如何在连接扬声器且无故障时计算 ADC 电压1.2V、请使用5V SPKVDD。
请告诉我详情...谢谢
克拉里昂-赫琼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
新年快乐
我想问有关 TAS2505-Q1上述诊断功能电路的问题。
如何在连接扬声器且无故障时计算 ADC 电压1.2V、请使用5V SPKVDD。
请告诉我详情...谢谢
克拉里昂-赫琼
您好、Clarion、
新年快乐!
遗憾的是、我无法提供 D 类驱动器输出的内部结构详细信息。 不过、让我澄清一下如何进行计算(实际上已经在测试电路中确认)。
当器件静音且施加外部电压电平时、D 类驱动器的压降为~3V、如下面的等效电路所示。 GPIO 闭合 MOSFET、与千欧电阻器相比、其阻抗可以忽略不计。 如果 SPKVDD = 5.5V、分压器会在电阻器 R41中产生~1.2V 的电压。
希望这对您有所帮助。 如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.
您好 Luis
感谢您的友好答复
那么、我知道诊断序列如下吗?
TAS2505-Q1加电(SPKVDD 5V)
↓μ A
复位 TAS2505
↓μ A
将寄存器(__LW_AT__设置为静音)
↓μ A
打开 GPIO MOSFET
↓μ A
从 SPKP 线路中读取 ADC( Ω 直流偏移2.5V 至分压器1.25V)Ω
↓μ A
如果 ADC 正常,、则关闭 GPIO
↓μ A
设置寄存器以取消音频输出的静音
正确?
请重新检查我的理解
谢谢
Clarion-hejun
e2e.ti.com/.../Speaker_5F00_Open_5F00_ADC_5F00_20200109.pdf
您好 Luis
谢谢,您是对的。
但我在上面只提出了问题...
即使负载开路,但 B 点电压仍为2.5V、我仍然无法理解
因此 ADC 电压仍然为1.25V,、那么如果开路则无法检测到负载...
请告诉我我的理解错误在哪里...
谢谢
Clarion-hejun
您好 Clarion、
在您的图中、如果是开路、则8欧姆将是开路连接。
如果您在 http://www.ti.com/lit/ug/tidudn3a/tidudn3a.pdf 上查看用户指南中的第2.4.1.4节(诊断电路2)。 其内容如下
'如果扬声器断开且 存在开路、 则分压器的电压将为零、但如果连接了扬声器且没有故障、则分压器将约为1.2V。'
此致、
Luis
e2e.ti.com/.../TAS2505_5F00_review.pdf
您好 Luis
我插入了 PDF 原理图。。
您可以参考它
谢谢你
Clarion-hejun