This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DEM-PCM2912AEVM:连接至插入式电源麦克风

Guru**** 2791905 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/894900/dem-pcm2912aevm-connection-to-plug-in-power-microphone

器件型号:DEM-PCM2912AEVM
主题中讨论的其他器件:PCM2912A

您好!

我的客户设计了一个系统、请参阅 DEM-PCM2912A EVM。 因此,它仅使用振幅较小的插入式功率麦克风时无法正常工作。 如果 MBIAS 线路连接到具有1K 欧姆电阻的连接器的 T 端子、那么它看起来正常运行。

因此、我想确认插件中的引脚连接。

 

(1)

请参阅下图和 EVM 的用户指南(图5-1)。

以下连接是否正确?

  • EVM 原理图的3引脚连接到触点(2)

  • EVM 原理图的2引脚连接到环形触点(3),

  • EVM 原理图的1引脚连接到套管触点(1)。

 

如果是、此连接是否也可用于立体声麦克风?

 

(2)

我的客户的理解如下

  • 上图中的电源连接到 PCM2912A 的 MBIAS 引脚

  • 上图中的麦克风信号连接到 PCM2912A 的 VIN 引脚

此连接是否错误?

此连接似乎与 EVM 原理图不同。

 

此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsu、

    您上面显示的连接正确。 但是、PCM2912A 仅支持麦克风上的单声道输入、并且具有耳机的立体声输出。 您可以使用3.5mm 单声道电缆连接输入端、而单声道电缆没有单独的环形连接、只有尖端和套管。 因此、即使 EVM (J2)上使用的插孔具有尖端、环形和套管、尖端和环形也会通过电缆短接在一起、因此 EVM 原理图仍将与您提供的插入式功率麦克风图等效。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak-San、您好!

    感谢你的答复。

    下面让我确认一下。

    -在 EVM 设计中、立体声麦克风无法正常工作、对吧?

    -是否可以在插孔中短接尖头和振铃,以便接收立体声麦克风的一侧?

    此致、

    猪排  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsu、

    立体声麦克风实际上使用2个微音器元件。 我不建议直接短接尖端和振铃。 您只需将其中一个用于单声道输入即可。 或者、如果您想要将麦克风的立体声输出转换为单声道、您可以通过向 TIP 和振铃添加串联电阻、然后将其短接在一起、或者在麦克风和编解码器之间使用加法放大器来实现此目的。  

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak-San、您好!

    如果尖头和环短路、立体麦克风会发生什么情况?

    是断开还是更安静?

    他们不想增加器件型号、因此他们正在寻找折衷方案。

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsu-San、您好!

    将尖端和环短接在一起本质上是将两个电压源并联、它们之间的阻抗非常小、通常不是一个好主意。

    如果您将单声道电缆插入立体声插孔、或将立体声电缆插入单声道插孔、则其中一个通道将短接至 GND。 该通道与 GND 短接不可能会导致任何问题、但这可能取决于您连接的对象。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak-San、您好!

    感谢您的评论。

    客户理解您的意见。 但是、他们的客户请求接收左右两侧的信号、即使是立体声麦克风也是如此。 因此、我的客户提出了两个想法、即在尖端和环形之间连接电容器(IDA-A)或电阻器(IDA-B)。

    请在此处查看随附的电子表格:e2e.ti.com/.../idea-of-stereo-mic.xlsx

    您能不能建议哪一种可能或哪一种是更好的解决方案?

    如果他们可以使用自己的想法之一、请提供建议的电容或电阻值。

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsu-San、您好!

    我建议更像所附的实施。 由于每根尖头和环都连接到单独的麦克风元件、因此它们都需要偏置到电源。 然后、在将两个连接短接在一起以创造一个简单的夏季之前、您需要在这两个连接之间进行一些阻力。 然后、可以使用单个交流耦合电容器。

    最棒的

    Zak