Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A
主题中讨论的其他器件:PCM2912A
您好!
我的客户设计了一个系统、请参阅 DEM-PCM2912A EVM。 因此,它仅使用振幅较小的插入式功率麦克风时无法正常工作。 如果 MBIAS 线路连接到具有1K 欧姆电阻的连接器的 T 端子、那么它看起来正常运行。
因此、我想确认插件中的引脚连接。
(1)
请参阅下图和 EVM 的用户指南(图5-1)。
以下连接是否正确?
-
EVM 原理图的3引脚连接到触点(2)
-
EVM 原理图的2引脚连接到环形触点(3),
-
EVM 原理图的1引脚连接到套管触点(1)。
如果是、此连接是否也可用于立体声麦克风?
(2)
我的客户的理解如下
-
上图中的电源连接到 PCM2912A 的 MBIAS 引脚
-
上图中的麦克风信号连接到 PCM2912A 的 VIN 引脚
此连接是否错误?
此连接似乎与 EVM 原理图不同。
此致、
猪排