This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A225E:关断噪声问题特别说明

Guru**** 2483185 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/870241/ts3a225e-special-note-on-power-off-noise-issue

器件型号:TS3A225E
主题中讨论的其他器件:TS3A227E

尊敬的 TI 同事

1、我的设计是一种对接、哪个设备不支持 ACPI、因此我的系统中没有 RTC_Bat。 ( 关闭后无任何其他电源)。 然后噪声从扬声器发出。

2、能否将'LEEVE'直接连接到 GND? 为什么不呢?

3、实际上、我直接将'LEEVE'连接到 GND。  让我感到困惑的是、在测试两种耳机(标准和 OMPT、通过麦克风收听和录制)期间没有发生任何严重事件

4、我想知道这两种耳机为什么都能正常工作(至少没有任何明显的故障)

5、如果'LEEVE'可以直接连接到 GND、为什么数据表建议用户添加以下电路、而不是告诉我们将 SLEEVE 直接连接到 GND?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    包含您从数据表中提供的建议降噪电路、以便为 SLEEVE 提供一条接地路径、仅在器件断电(VDD = 0V)时。 如果检测到标准 TRRS、SLEEVE 会传输麦克风信号、因此在这种情况下不应将其连接到 GND。

    您能更详细地描述一下在将套管直接连接到 GND 时观察到的结果吗? 您的意思是什么意思是没有发生任何严重事件(包括标准和 OMPT)? 在这两种情况下、您是否都有来自这些测试的波形? 您能否提供系统原理图?

    我还想指出的是、较新的 TS3A227E 器件包含内部电路、可解决断电时的噪声问题。 内部耗尽型 FET 可确保在器件断电时连接到接地端、因此无需从 SLEEVE 到 GND 的外部路径。 您可能需要考虑改用此器件。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kate

    1、我的项目处于 PVT 阶段、TS3A227E 与 TS3225E 引脚不匹配。 因此、请忘记这个项目的解决方案。

    2、我知道"它不应连接到 GND"。 如果我将其连接到 GND、您认为会发生什么情况? 这是我的困惑。

    a)、导致设备损坏

    B)、无语音输出、同时无法 通过麦克风录制任何内容

    C)、没有不一致之处? 您可以在播放歌曲时听到扬声器的声音、也可以通过麦克风录制语音。 无论您使用哪种 TRRS、都是如此。

    3、我没有波形、但在播放视频时可以清晰地听到声音。(同样是两种 TRRS)无论媒体源 是通过 互联网下载的还是我自己录制的。

    4、我的原理图与数据表中的原理图完全相同。 我只将音频插孔上的 SLEEVE 引脚连接到屏蔽层、屏蔽层直接通过焊线(AKA、飞线)连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附上音频插孔的快照、以说明插孔上的奖牌封面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供更多信息。

    对于标准 TRRS、如果将 SLEEVE 连接到 GND、则会使麦克风信号(SLEEVE)和接地(RING2)之间的电阻短路。 设备将无法检测到麦克风是否存在。 它会将此连接器解释为 TRS、并仅用作3极耳机。 麦克风开关不会传导麦克风信号。 仔细检查这一点的一种方法是读取/MIC_Present 输出引脚、如果未检测到麦克风、该引脚将保持高电平。

     

    对于 OMTP TRRS、将套管短接至 GND 不应成为问题、因为套管是连接器的接地端。

    将套管短接至 GND 不会损坏器件。

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kate

    1、从热角度而言、我对音频系统的理解与您的理解相同。

    2但实际上、主体是不正确的。

    3、如下面的快照所示、 无论我是否使用开关(标准/ OMPT TRRS)、我都可以通过耳机的麦克风录制我的语音。

       这是我感到困惑的原因,也是我在这里提出问题的原因。

    4、我们必须有一些我们推测的知识(我想)

       无论如何、感谢您的帮助! 你非常耐心地回答我的问题。

    下面的 PIC 意外地缺少 EMC 屏蔽、而是将套管连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供图片和其他信息! 这绝对是一个有趣的场景。

    我会继续深入研究。 同时、您能否告诉我您在标准和 OMTP 的/MIC_Present 引脚上读出的内容? 如果您也有 TRS 耳机、则测试所有这三种配置并确认麦克风检测开关工作正常可能会有所帮助。

    谢谢!

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kate

    1、我被羞辱地说、我在设置 DUT 时犯了一个低级错误。 (我录制的语音来自笔记本电脑内的麦克风)

    2、 您对耳机功能的思考是正确的。 (*目前,我发现 两种耳机都无法在将套筒直接接地后正常工作,这不仅意味着标准 TRRS

    感谢您的善意帮助!

    丘吉尔