主题中讨论的其他器件:TS3A227E
尊敬的 TI 同事
1、我的设计是一种对接、哪个设备不支持 ACPI、因此我的系统中没有 RTC_Bat。 ( 关闭后无任何其他电源)。 然后噪声从扬声器发出。
2、能否将'LEEVE'直接连接到 GND? 为什么不呢?
3、实际上、我直接将'LEEVE'连接到 GND。 让我感到困惑的是、在测试两种耳机(标准和 OMPT、通过麦克风收听和录制)期间没有发生任何严重事件
4、我想知道这两种耳机为什么都能正常工作(至少没有任何明显的故障)
5、如果'LEEVE'可以直接连接到 GND、为什么数据表建议用户添加以下电路、而不是告诉我们将 SLEEVE 直接连接到 GND?