请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:PCM5122
大家好、我正在研究 Δ-Σ DAC。
在上图中、在 Σ-Δ 块中、1MHz 信号时的16位信号转换为1MHz 信号时的1位。
这是如何工作的?
此外、在内插滤波器块中、8kHz 信号时的16位在1MHz 信号时转换为16位。
是否可以在每1MHz 采样中具有16位?
是否需要处理太大的数据?
谢谢、
Yun
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.