This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 大家好、我有关于 Δ-Σ DAC 的问题。

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/877066/hi-i-have-a-question-about-delta-sigma-dac

主题中讨论的其他器件:PCM5122

大家好、我正在研究 Δ-Σ DAC。

在上图中、在 Σ-Δ 块中、1MHz 信号时的16位信号转换为1MHz 信号时的1位。

这是如何工作的?

此外、在内插滤波器块中、8kHz 信号时的16位在1MHz 信号时转换为16位。

是否可以在每1MHz 采样中具有16位?

是否需要处理太大的数据?

谢谢、

Yun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunsik、

    这是什么 DAC?

    由于内插器受限、大多数 Delta Sigma 类型 DAC 对最大输入采样频率有限制。 例如、如果您看看 PCM5122音频 DAC、它的插值器件的样本数仅为384kSPS、因此客户可以向器件提供的最大输入也是384kSPS。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回复!

    谢谢、

    Yun