This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们使用 DRV595作为 TEC 驱动器。 我们面临器件在某些负载下运行不稳定的情况。
输出在达到目标温度后会波动。 如果设定和测得的温度相等、输出在开启几秒钟后开始波动。
我们使用带有内置珀耳帖元件和 NTC 传感器的负载。 我们无法更改或修改负载的内部配置。
该器件在大多数负载下都能完美运行、但我们有一些 波动情况。
问题在于、有另一个 TEC 控制器可以在所有负载下正常工作 、而不会对设置进行任何更改。 因此、我们无法告诉客户问题是负载。 问题出在我们的 DRV595 TEC 驱动程序中。
方案是:
我们试图更改它、但没有产生任何效果:
我们还尝试交换输出和差动输入-没有效果。
增益降低会产生一些影响。 但是、即使是20dB 的纹波、电路也会在几分钟后进入稳定运行状态。 这是不可接受的。
在大多数负载下以典型配置实现稳定运行需要几秒钟时间。
我们发现问题负载上的压降略小于其他负载上的压降- 1.7V @ 1A 与2.1V @ 1A。 我们向珀耳帖元件添加了1欧姆串联电阻、效果显著。 在这个设置中、在没有任何额外变化的情况下 、电路在几十秒后进入稳定运行状态。 但我们认为这不是最佳解决方案。 但是、电路的稳定运行时间要比正常时间长得多。
我们还注意到、当器件波动时、GVDD 电压会发生变化。 我们不知道这是否正常。
我们可以尝试将控制方案更改为单端输入、但这需要很长时间、需要重新设计 PCB。
现在、我们正在寻找一种更简单、更快的解决方案、我们希望您能提供帮助。 负载阻抗或 GVDD 电压跳闸是否存在问题?
当输入相等时、波动的自激励:
GVDD 电压跳闸:
DRV595动态系统:
今天、我尝试将 PVCC 增加到12V、但它没有产生任何效果。
您好 Andrey、
由于您认为 GVDD 波动存在问题、因此 DRV595 GVDD 由 AVCC 供电的内部 LDO 生成。 但是、如果您的系统使用单电源配置、则内部 LDO 由 PVCC 供电。 根据您的原理图、PVCC 上没有去耦电容器来处理最有可能导致或可能导致两个电压轨波动的高频或低频噪声。 您能否尝试在靠近器件的位置添加去耦电容器、如 DRV595数据表第11页的原理图所示。
此致、
Luis
您好 Andrey、
您只显示了 PWM 驱动器电路-我想知道这是否是由不稳定的系统引起的-环路可能只是轻微稳定???
我之所以对此进行评论、是因为我也考虑将 DRV595用作 TEC 驱动程序、并在 Web 上搜索有关该驱动程序的更多信息。
此致
Stefan Hansen
丹麦
尊敬的安德烈:
我不确定它们是否相关、但我建议将自举电容器更改为220nF 电容、而不是470nF 电容。 我们将系统设计为220nF 左右、因此使用470nF 可能会导致此问题。
我还想知道在 BD 模式下是否会出现此问题。 如果可能、您可以尝试一下吗?
最后我想看到的是 LC 滤波器之前的输出、以了解器件达到稳定性并开始表现波动时的情况
此致、
Robert Clifton
您好、 Robert、
我们 通过电阻器将恒定信号设置为 IN,在电阻器之后,信号开始波动。
- 在开路负载下,OUTN 和 OUTP 信号稳定。 我可能不太理解这个问题。 如果没有负载、则不会出现波动、对吧?
- 我们不使用离散珀耳帖元件、而是使用带有内置珀耳帖元件和 NTC 传感器的负载。 因此、除了3A 和4V 的绝对最大额定值外、我们不知道珀耳帖的任何特性。 通常与器件一起工作的负载具有相同或非常相似的特性。
- 卸下或更改 C7的容量没有影响。
此致、
安德烈
尊敬的安德烈:
仍然可能存在波动。 我要求的原因是尝试隔离电路路径中导致问题的位置。 即使没有负载、也可能会出现波动。 它仅取决于信号路径中导致波动的位置。
离线讨论这一点可能会更容易、以便在系统中更详细地了解这一点。
此致、
Robert Clifton
在《任择议定书》没有答复的情况下,假定可以解决这一问题。 此主题将关闭。