大家好、
我们使用 DRV595作为 TEC 驱动器。 我们面临器件在某些负载下运行不稳定的情况。
输出在达到目标温度后会波动。 如果设定和测得的温度相等、输出在开启几秒钟后开始波动。
我们使用带有内置珀耳帖元件和 NTC 传感器的负载。 我们无法更改或修改负载的内部配置。
该器件在大多数负载下都能完美运行、但我们有一些 波动情况。
问题在于、有另一个 TEC 控制器可以在所有负载下正常工作 、而不会对设置进行任何更改。 因此、我们无法告诉客户问题是负载。 问题出在我们的 DRV595 TEC 驱动程序中。
方案是:
- VCC = 5V、 单电源运行
- 1SPW 模式
- 主模式、32dB 增益
- 400kHz 频率
- 差分输入
我们试图更改它、但没有产生任何效果:
- 600kHz 和1000kHz 频率
- BD 模式
- 输出滤波器配置(增加和减少电感和电容)
我们还尝试交换输出和差动输入-没有效果。
增益降低会产生一些影响。 但是、即使是20dB 的纹波、电路也会在几分钟后进入稳定运行状态。 这是不可接受的。
在大多数负载下以典型配置实现稳定运行需要几秒钟时间。
我们发现问题负载上的压降略小于其他负载上的压降- 1.7V @ 1A 与2.1V @ 1A。 我们向珀耳帖元件添加了1欧姆串联电阻、效果显著。 在这个设置中、在没有任何额外变化的情况下 、电路在几十秒后进入稳定运行状态。 但我们认为这不是最佳解决方案。 但是、电路的稳定运行时间要比正常时间长得多。
我们还注意到、当器件波动时、GVDD 电压会发生变化。 我们不知道这是否正常。
我们可以尝试将控制方案更改为单端输入、但这需要很长时间、需要重新设计 PCB。
现在、我们正在寻找一种更简单、更快的解决方案、我们希望您能提供帮助。 负载阻抗或 GVDD 电压跳闸是否存在问题?
当输入相等时、波动的自激励:
GVDD 电压跳闸:
DRV595动态系统: