主题中讨论的其他器件: TAS3251、 TAS5825M
您好!
我在 PPC3 TAS3251智能放大器软件中使用 TI TAS3251EVM 进行扬声器特性鉴定时遇到问题。 总之:
我能够使用 TI PPC3 v3.1.8 (Eagle)软件创建 PBTL 单声道1.0智能放大器48kHz 扬声器特性文件。 这是 TI 的一个特殊构建 PPC3,它仅安装了 TAS5825M 软件模块,我无法添加 TAS3251软件模块。 使用此定制构建的主要原因是为了解决 Win 10 USB 音频驱动程序问题。 这样、我就可以使用 TI PP-SALB-EVM 板来执行扬声器表征。
然后、我在安装了 TAS3251软件模块的位置运行 PPC v3.1.3。 我选择 PBTL 单声道智能放大器处理流程1.0 48 kHz、工作正常。 然后、当我尝试导入扬声器特性数据时、我会收到以下错误消息:
“您尝试导入的数据与当前应用程序不兼容”
我可以在 v3.1.8应用程序中查看扬声器特性数据–手动复制该数据、然后在 v3.1.3 TAS3251应用程序中手动输入。 但我希望有一种导入方法,因为我们将开始做很多这项工作。
谢谢、
John