This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251EVM:使用 PPC v3.1.3和 TAS3251 v3.0.1软件、无法使用 TI TAS3251EVM 执行或导入扬声器特性数据

Guru**** 2553990 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, TAS3251EVM, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/904659/tas3251evm-unable-to-perform-or-import-speaker-characterization-data-with-the-ti-tas3251evm-using-ppc-v3-1-3-with-tas3251-v3-0-1-software

器件型号:TAS3251EVM
主题中讨论的其他器件: TAS3251TAS5825M

您好!

我在 PPC3 TAS3251智能放大器软件中使用 TI TAS3251EVM 进行扬声器特性鉴定时遇到问题。 总之:

我能够使用 TI PPC3 v3.1.8 (Eagle)软件创建 PBTL 单声道1.0智能放大器48kHz 扬声器特性文件。 这是 TI 的一个特殊构建 PPC3,它仅安装了 TAS5825M 软件模块,我无法添加 TAS3251软件模块。 使用此定制构建的主要原因是为了解决 Win 10 USB 音频驱动程序问题。 这样、我就可以使用 TI PP-SALB-EVM 板来执行扬声器表征。  

然后、我在安装了 TAS3251软件模块的位置运行 PPC v3.1.3。 我选择 PBTL 单声道智能放大器处理流程1.0 48 kHz、工作正常。 然后、当我尝试导入扬声器特性数据时、我会收到以下错误消息:

“您尝试导入的数据与当前应用程序不兼容”

我可以在 v3.1.8应用程序中查看扬声器特性数据–手动复制该数据、然后在 v3.1.3 TAS3251应用程序中手动输入。 但我希望有一种导入方法,因为我们将开始做很多这项工作。

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、  

    让我们与我们的软件团队交流、然后回复。  

    祝你一切顺利、  
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、  

    您能否确认您已经在 PPC v3.1.3中尝试了学习板特性、然后尝试安装到 TAS3251应用中?  

    TAS5825M 与驱动器存在一定的冲突、因为它使用与我们学习板相同的 TAS1020B 的 PPCMB。 因此,计算机有时很难区分驱动程序。  

    TAS3251是使用 XMOS 而非 TAS1020B 的独立电路板。 您不应遇到与 TAS5825M 上相同的问题。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    感谢您的回答。 TAS1020B 与 XMOS 芯片的细节说明了我看到的一些行为。

    "您能否确认您已在 PPCv3.1.3中尝试了学习板特征评定并尝试安装到 TAS3251应用中?" 我无法使用 PP-SALB-EVM 和 PPC v3.1.3并使用 TAS3251软件运行扬声器特性化。 如果我尝试将 TAS5825M 软件与 PP-SALB-EVM 配合使用、则会出现诊断错误。

    如果我在 PPC v3.1.3中运行 TAS3251软件、它将无法识别 PP-SALB-EVM。 在 TAS3251软件中、我找不到任何执行扬声器特征评定测量的部分、这与 TAS5825M 软件中的情况类似。

    希望这对您有所帮助。 感谢您的帮助、

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、  

    我已经对 PP-SALB-EVM 执行了扬声器表征、并成功将其导入到 TAS3251中。  

    确保您使用的是正确的流程、名称中应显示"SmartAmp"。  

    应在学习板应用程序中完成特征评定。  

    插入学习板时、您能否在"声音、视频和游戏控制器"和属性音频设备下附加设备管理器的图像、如下所示:  

    祝你一切顺利、  
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡罗莱纳、

    啊哈! 我没有学习板应用程序! 这可能是我看到问题的根本原因。 我假设这是一个单独的应用、我需要获得 TI 的批准才能下载?

    我将立即开始申请下载此应用程序的审批流程。

    请参阅随附的 pdf 文件、了解您请求的 Device Manager 屏幕截图。

    感谢您提供此信息

    John

    e2e.ti.com/.../TI-TAS3251EVM-_1320_-Speaker-Characterization-Issues.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    昨天、我申请了下载学习板应用程序的批准 我收到了一封电子邮件、该邮件已批准我访问此软件。

    -我首先打开了 TI mySecure 软件页面、并确认学习板应用程序可供访问

    -然后、我打开 PPC v3.1.3应用程序并登录。 我没有收到关于学习板应用程序可供下载的消息

    -我看到有一条消息说有更新版本的 PPC 可用(v3.1.5)。 我尝试下载此文件、但收到消息:"download failed"(下载失败)。

    然后我卸载了 PPC 的所有版本- v3.1.3和 v3.1.8 (Eagle),并重新引导并确认程序未安装

    -下载 v3.1.5的安装程序"ppc3_platform_winInstaller.exe"、安装、启动并验证它是否为 v3.1.5。

    -现在-没有可供下载的应用程序-但我在可用应用程序的 TI mySecureSoftware 页面列表中看到它们。

    我对下一步的尝试感到很损失。 让我知道我接下来应该尝试什么

    谢谢、此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、  

    我还在 PPC3上安装了此版本、并尝试立即登录以查看更多可用的应用、但它对我也不起作用。  

    我想 PPC3 GUI 链接到 ti.com/securesoftware 时可能会出现毛刺脉冲。 我已经联系到我们的 PPC3团队、尽管我确信这是一个短期干扰、很快就会得到解决。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    感谢您确认这可能是一个临时问题-可能是 TI 安全软件站点的问题。 今天稍后我将尝试此操作、以查看问题是否已解决。 我会告诉您我发现了什么。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、  

    TI 正努力解决 PPC3和 ti.com/securesoftware 之间的服务器连接问题。  

    我刚刚向您的 FAE 提供了此安装程序、但为了让遇到同样问题的其他人受益、我还会将其发布在此主题中。
    同时、请仅为 TAS3251使用此独立 PPC3安装 :https://txn.box.com/s/ja4rl0kgtgbf28apdl3hoz1js3dbb1or

    安装时、请在其他目录中执行此操作、以免覆盖主 PPC3应用。 下面显示了一个示例:  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    非常感谢您提供下载链接。 我已经安装了 PPC 软件的临时版本、是的-确实可以使用! 它不包括我们正在寻找的 TI 学习板应用。 但我们不需要立即这么做。 这将帮助我们完成我们现在需要完成的工作、直到 TI 安全软件服务器问题得到解决并恢复在线。

    这非常有帮助、非常感谢。 由于本案例最初是我们无法使用 TI PP-SALB-EVM 执行扬声器特性化、然后无法通过 PPC v3.1.3访问学习板应用程序、因此我无法说这解决了我们的问题。 一旦我们可以访问扬声器学习应用程序并且与 PP-SALB-EVM 配合使用、我就可以说这解决了我的问题。 如果 TI 希望我们现在关闭此案例、请告诉我。

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、  

    没问题、我们可以保持开放。 我将要求我们的 PPC3团队提供学习板独立应用、并将其发布在此处。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    独立的学习板应用非常棒! 感谢您提供此功能。

    由于 TI 安全软件服务器存在问题、我还发生了另一个与 PPC 相关的问题。 我不仅无法运行 TAS3251应用程序-我经常使用的另一个应用程序是 TAS5825M 应用程序。 我有一个自定义编译 PPC v3.1.8 (Eagle)应用程序、只允许我加载较旧的 TAS5825M .pppc3文件。 但我最近的.pppc3 DSP 文件与当前的 TAS5825M 应用程序一同提供、并且不会随 PPC v3.1.8加载。 因此、我需要询问是否还可以请求运行当前 TAS5825M 应用的独立 PPC 构建。 如果需要、我可以通过新的 E2E 案例申请。 但是,如果通过这一请求能够支持这一点,那将是很好的。 请告诉我您的想法。

    谢谢、此致、

    John Pierson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、  

    请查找独立的 TAS5825M PPC3应用 :https://txn.app.box.com/s/73h4b1xfwbovjq3duqcdsv0ww243s34w

    如上所述、请在单独的目录中下载、以避免覆盖已下载的 PPC3。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、  

    请查找独立的学习板 PPC3应用:  

    如果您发现安装和使用安装程序有任何问题、请告诉我。

    祝你一切顺利、  
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    我已经下载并安装了 PPC TAS5825M v3.1.12应用程序、它的工作效果非常好! 我加载了我们当前的 TAS5825M DSP 调优文件、通过 EVM 播放的音乐听起来非常好听。 我必须使用设备管理器来卸载音频输入和输出部分以及声音、视频和游戏控制器部分中的 USB 驱动程序。 然后、我不得不断开 USB 电缆、发现它只能在笔记本电脑上的三个 USB 插孔中的一个上工作。 但这对于 WIN 10 USB 音频驱动程序是"正常"的。

    我已经下载并安装了 PPC 学习板 v3.0.6应用程序、它也很好用! 我已成功运行诊断和系统增益校准。 我查看了扬声器特征评定屏幕、并且熟悉此软件的使用、因此我确信它在我实际运行完整的扬声器特征评定时应该能够正常工作。

    您的及时帮助和支持给我留下了深刻的印象! 您提供的 TAS5825M 应用非常重要! 这对我们的公司和我们目前正在开展的项目非常重要。 与以前一样、我们将在 TI 安全软件问题解决之前将此问题保持未决状态。

    谢谢你,度过了一个愉快的周末!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、  

    PPC3的问题已解决。 现在、主 PPC3应用允许在登录后访问应用。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡罗莱纳、

    我今天测试了 PPC3应用、并使用 PP-SALB-EVM、TAS5825M EVM 和 TAS3251EVM 进行了检查、一切都正常! TI 能够为上述 EVM 提供临时解决方案、这一点非常有帮助。

    我们非常感谢您在这方面的帮助。

    谢谢、

    John