Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/965578/pcm5100a-i2s-voltage-level
器件型号:PCM5100A您好、Sirs、
我的客户想知道 PCM5100A 是否支持 I2S 接口上的1.8电压电平?在1.8V 电压下似乎无法正常工作。
如果您有任何建议或其他器件、请告诉我。
LRCK 引脚在1.8V 电平下仅具有1.08V 电压
DIN 引脚在1.8V 电平下具有1.92V 电压
BLK 引脚在1.8V 电平下仅具有0.92V 电压
原理图: