This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A:I2S 电压电平

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/965578/pcm5100a-i2s-voltage-level

器件型号:PCM5100A

您好、Sirs、

我的客户想知道 PCM5100A 是否支持 I2S 接口上的1.8电压电平?在1.8V 电压下似乎无法正常工作。

如果您有任何建议或其他器件、请告诉我。

LRCK 引脚在1.8V 电平下仅具有1.08V 电压

DIN 引脚在1.8V 电平下具有1.92V 电压

 

BLK 引脚在1.8V 电平下仅具有0.92V 电压

原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    在1.8V 工作电压下使用该器件时、必须将 DVDD 和 LDOO 连接到1.8V。  在这种情况下、LDOO 处于浮动状态、这可能会阻止器件上电。   

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    谢谢、这些信息对我很有帮助。