This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2707C:USB 输入设备驱动程序支持(USB 麦克风)

Guru**** 1952840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956141/pcm2707c-usb-input-device-driver-support-usb-microphone

器件型号:PCM2707C

我想将 PCM2707C 用作 I2S 编解码器和 USB 之间的桥接器。 应用是制作 USB 麦克风/扬声器设备。 我有一个使用此部件的 Maxim 评估板、但到目前为止、我只看到了 Windows 10和 Mac OS 中的 USB DAC 功能。 此芯片是否支持通过 USB 传输到主机的音频输入和输出、还是仅支持 USB 扬声器设备?

最棒的

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件不支持音频输入。  此器件仅支持输出功能。  FUN3 I2S 输入用作 USB 数据的旁路、可通过外部 I2S 源直接驱动 DAC 输出、这对于测试非常有用。

    您可以查看 PCM29xx 系列以支持麦克风输入和耳机输出。

    谢谢、

    Paul

x 出现错误。请重试或与管理员联系。