This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:MCLK 要求和未使用的块/引脚建议

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203, TLV320DAC3203EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/787614/tlv320dac3203-mclk-requirements-and-unused-blocks-pins-recommendations

器件型号:TLV320DAC3203

您好!

我计划将此组件用作简单的单声道 I2S 至模拟转换器。 配置将通过 I2C 接口完成。 需要杂音抑制。

现在、我的应用提供8MHz 的 MCLK、音频采样率(WCLK)为15625Hz。 这里的问题是这个512比率是否会造成问题、因为在示例设置"快速启动"中、分频器设置为256、并且建议将 DOSR 设置为128。 此外、我认为无需使用 PLL、对吧?

考虑到该组件的所有特性、此应用相当简单、因此对于器件的其余未使用引脚(尤其是输入)和块、建议采取什么措施? 我们的想法是尽量减少此处的组件数量。

如果这个问题看起来很简单、我很抱歉、但我们的发展时间很紧、这是一个相当复杂的部分。

非常感谢您的支持。

此致、

拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rafael、

    在此音频转换器系列中、我们通常建议将所有未使用的数字 I/O 引脚(I2S、GPIO、MFPx)和模拟输出(MICBIAS、HPx)悬空。 对于未使用的模拟输入(INL、INR)、我们建议将其连接到模拟接地的电容器(大约0.1uF)。

    关于您的应用时钟、您是否要从 MCLK 生成 BCLK? 如果 WCLK 和 BCLK 由 MCLK = 8MHz 生成、则没有问题。 支持这些速率、但您需要配置 PLL。

    您是否可以在获得寄存器设置后共享它们? 这只是为了确保所有 PLL 规则都得到遵守、并且时钟方案不会出现问题。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    非常感谢您的快速响应、并对我在跟进过程中的延迟表示歉意。

    我很感谢针对器件上未使用引脚的建议、并将在我的设计中遵循这些建议。

    关于器件配置、我不清楚为什么需要配置 PLL。 如果我的 MCLK 为8MHz、为什么我不能仅设置 NDAC = 1和 MDAC = 4、假设 DOSR 将保持在128? 我的目标是16位字实现500kHz 的 BCLK。 很抱歉、但我可能忘记了提及 TLV320DAC3203将用作 I2S 从器件。

    我正在读取应用参考、并对 I2S 操作感到困惑。 第2.6.3节规定:"在 I2S 模式下、左通道的 MSB 在该位的第二个上升沿有效
    时钟的下降沿之后的时钟"。 为什么忽略第一个位? 如果我想使用16位字、这是否意味着我需要向器件发送17位?

    我对这些问题感到抱歉、但是、尽管这个组件非常有趣且用途广泛、但同时由于有很多可能性、并且需要检查数百个寄存器才能使一切正常、因此使用起来非常复杂。

    再次感谢你的帮助。

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rafael、

    感谢您的回答。

    如果您要将器件配置为从模式(BCLK 和 WCLK 作为输入)、则无需使用内部 PLL。 您提到的系数值是正确的、它们将生成15.625KHz 的采样率。

    关于 I2S 模式的问题、这是 I2S 线路的正常运行。 所有具有 I2S 协议的器件都会发送数据、如第2.6.3节所示。 在 WCLK 下降沿之后的 BCLK 的第二个上升沿对 MSB 进行采样。

    如果您的系统无法以这种方式发送数据、或者您有其他类型的协议、我建议您执行以下操作:

    -您可以查看此设备中其它支持的协议。 左对齐模式与 I2S 类似、但它在 WCLK 下降/上升沿之后的 BCLK 的第一个上升沿对数据进行采样。
    -您可以在传输的数据中配置偏移量。 该偏移将允许在某些 BCLK 脉冲之后/之前发送/接收数据。 如果系统配置为16位、则器件将在偏移后读取16位。

    如果您需要额外的测试、我还建议查看我们的 TLV320DAC3203EVM-K 这是我们的评估模块之一、可测试 TLV320DAC3203的所有特性。 如果您需要进行测量并与系统进行比较、这也会很有用。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、
    感谢您的澄清。 我用我用来将 I2S 数据发送到 DAC 的控制器进行了双次检查、它也跳过了第一个 BLCK 脉冲。 很抱歉、我以前没有注意到这一点。
    我已经有一个用于此器件的 EVM、并计划尽快测试我们在该器件上讨论的这些配置。 如果我有其他问题或疑问、我会与您联系。
    再次感谢您的支持。
    此致、
    拉斐尔