您好!
我计划将此组件用作简单的单声道 I2S 至模拟转换器。 配置将通过 I2C 接口完成。 需要杂音抑制。
现在、我的应用提供8MHz 的 MCLK、音频采样率(WCLK)为15625Hz。 这里的问题是这个512比率是否会造成问题、因为在示例设置"快速启动"中、分频器设置为256、并且建议将 DOSR 设置为128。 此外、我认为无需使用 PLL、对吧?
考虑到该组件的所有特性、此应用相当简单、因此对于器件的其余未使用引脚(尤其是输入)和块、建议采取什么措施? 我们的想法是尽量减少此处的组件数量。
如果这个问题看起来很简单、我很抱歉、但我们的发展时间很紧、这是一个相当复杂的部分。
非常感谢您的支持。
此致、
拉斐尔