请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3106EVM-K 主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3106
你好!!
我正在使用 TLV320AIC3106 EVM、我通过依次执行以下命令来配置 EVM。
宽30 02 00
宽3007 80
宽30 13 04
宽30 11 0F
宽30 0C 40
W 30 1A D0
宽30 1B 78
宽3067 C4
宽30 68 Cc
宽30 1C BA
宽30 22高18
我将使用1KHz 的正弦波对编解码器进行测试。
如果图片中没有 AGC、我将获得非常好的 SINAD、
但是、一旦我启用 AGC SINAD、其性能会急剧下降
我想 SINAD 的恶化是由于时域中的干扰。
如果有人帮助我、我将不胜感激。