This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106EVM-K:与编解码器 AGC 相关的查询。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/791095/tlv320aic3106evm-k-query-related-to-agc-of-the-codec

器件型号:TLV320AIC3106EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3106

你好!!

我正在使用 TLV320AIC3106 EVM、我通过依次执行以下命令来配置 EVM。

宽30 02 00
宽3007 80
宽30 13 04
宽30 11 0F
宽30 0C 40
W 30 1A D0
宽30 1B 78
宽3067 C4
宽30 68 Cc
宽30 1C BA
宽30 22高18

我将使用1KHz 的正弦波对编解码器进行测试。

如果图片中没有 AGC、我将获得非常好的 SINAD、

但是、一旦我启用 AGC SINAD、其性能会急剧下降

我想 SINAD 的恶化是由于时域中的干扰。

如果有人帮助我、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satheesh、

    AGC 测试的输入电平是多少?

    您是否调整了最大增益、迟滞或启用了削波步进?

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve、

    在我们的实验中、编解码器的输入范围为200mV (峰值)至1mV (峰值)、
    查询中的数字是在输入为200mV (峰值)-1KHz 音调时获得的、振幅保持在恒定水平(200mV-峰值)。
    我们正在使用外部电源为 EVM 供电、正如在论坛中针对类似问题、您身边的人对 USB 供电提出了疑问。
    为了充分理解迟滞在输入接近噪声阈值时起着重要作用、
    但在本实验中、我们远高于噪声阈值。 我们还启用削波步进。
    我们探讨了最大增益、攻击和释放时间的不同组合。
    通过主观评估、通过将语音作为编解码器的输入来微调攻击和衰减时间。

    我们的问题是、如果编解码器输出被指定为 FM 调制器的输入、并且调制信号使用标准 FM 解调器进行解调、那么获得的 SINAD 非常差、
    这是因为在 AGC 存在的情况下、编解码器输出上的 SINAD 性能下降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个温和的提醒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个温和的提醒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satheesh、

    我对我的答复拖延了很长时间表示歉意。

    我终于设置了这个、我确实遇到了 AGC 算法问题、

    禁用 AGC 时、您能否确认问题是否已解决? 然后、我们可以开始对 AGC 系数进行寻址

    此致
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve
    当 AGC 被禁用时、编解码器提供如之前所述的预期性能

    此致
    Satheesh Kumar S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satheesh、

    让我们调整您的 AGC 系数。

    您可以更改攻击和衰减时间吗? 目前、您的衰减时间是攻击时间的1000倍、让我们将其降低到10倍、看看这是如何实现的。
    W 30 67 C4 #攻击时间= 10ms 乘法因子= 2
    W 30 68 C0 #衰减时间= 250ms 乘法因子= 1

    此致
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satheesh、

    您是否尝试过更改?

    降低最大增益是要更改的下一个参数、我能够通过减小最大增益来减少失真、因此似乎可能会发生一些过冲。

    此致、
    -Steve Wilson