This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:询问如何处理 TAS2563设计问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/805437/tas2563-asking-for-how-to-tas2563-design-questions

器件型号:TAS2563


大家好、
客户希望评估立体声 TAS2563解决方案。 您能帮您解决问题吗?
1. TAS2563的最大输出是否如下图所示为17.8V Vpeak?

2.请告诉我们如何设置24位双通道回波参考输出吗? 无需 I/V 感应数据反馈。 客户能否按示波器测量 SDOUT 数据的 PPC3_EVM J16 [在10和 J17引脚10中]?

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、

    我们将查看您的问题、并在第二天内返回详细信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    在 TDM 发送器设置中、回波基准不是可选选项:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器