Other Parts Discussed in Thread: TAS2563
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2563
大家好、
客户希望评估立体声 TAS2563解决方案。 您能帮您解决问题吗?
1. TAS2563的最大输出是否如下图所示为17.8V Vpeak?
2.请告诉我们如何设置24位双通道回波参考输出吗? 无需 I/V 感应数据反馈。 客户能否按示波器测量 SDOUT 数据的 PPC3_EVM J16 [在10和 J17引脚10中]?
BR、
SHH