This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3111EVM-K:过滤 PPS 上的模拟数据

Guru**** 2479315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/823223/tlv320aic3111evm-k-filtering-analog-data-on-pps

器件型号:TLV320AIC3111EVM-K

这是我在 PPS 上的方框图以及下面的系统设置代码。

我有一个模拟麦克风连接到中的外部麦克风线路。 我需要对这些数据进行滤波、同时在扬声器和耳机上播放输出、但在更改双二阶滤波器参数时、输出不会反映任何变化。

怀疑1 -如何过滤来自模拟麦克风的数据输入

疑问2 -如何获得更高阶的滤波器、正如双二阶滤波器一样、我只能获得 filter.e2e.ti.com/.../LINE_5F00_IP_5F00_SP_5F00_HP.txt 的二阶滤波器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的苏维克、

    关于#1、您能否向我提供测试设置的详细信息? 所使用的工艺流程、用于更改系数的工艺流程、测试信号和测量输出。

    关于#2、双二阶被级联(串联)以实现更高阶滤波器。 必须使用两个双二阶来实现四阶系统。 四阶传递函数必须被表面化成两阶系统、并且必须在相应的滤波器部分中输入表面化滤波器系数。 如果您需要有关此方面的进一步帮助、请告诉我。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Diljith。 目前、我正在通过 J7输入模拟麦克风数据、即 EXT_MIC_IN。  

    我的要求包括来自模拟麦克风的输入、过滤输出并将输出传递到扬声器和耳机。

    我正在使用 PurePath Studio 生成滤波器参数。 我将传递一个简单的正弦波并观察不同频率下的衰减、以观察滤波器是否工作。

    此外、还请提供有关实现高阶滤波器的帮助、因为每当我级联两个或多个滤波器时、我都会遇到错误(处理器超出100%容量)。

    如果需要更多详细信息、请告知我。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的苏维克、

    有关如何级联双二阶的示例、请参阅随附的文件。 必须将设计属性"实例"设置为级联中的双二阶数。 在示例中、双二阶数设置为"5"。 请解压缩附件以获取处理流文件并加载到 GDE 以进一步检查。

    请在流程中设置双二阶滤波器、然后 使用"下载并运行"按钮对器件进行编程。 要使用不同的滤波器系数、请断开与 EVM 的连接、更新系数、然后使用"下载并运行"。

    请访问 Regards.e2e.ti.com/.../example_5F00_cascade.7z