这是我在 PPS 上的方框图以及下面的系统设置代码。
我有一个模拟麦克风连接到中的外部麦克风线路。 我需要对这些数据进行滤波、同时在扬声器和耳机上播放输出、但在更改双二阶滤波器参数时、输出不会反映任何变化。
怀疑1 -如何过滤来自模拟麦克风的数据输入
疑问2 -如何获得更高阶的滤波器、正如双二阶滤波器一样、我只能获得 filter.e2e.ti.com/.../LINE_5F00_IP_5F00_SP_5F00_HP.txt 的二阶滤波器
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这是我在 PPS 上的方框图以及下面的系统设置代码。
我有一个模拟麦克风连接到中的外部麦克风线路。 我需要对这些数据进行滤波、同时在扬声器和耳机上播放输出、但在更改双二阶滤波器参数时、输出不会反映任何变化。
怀疑1 -如何过滤来自模拟麦克风的数据输入
疑问2 -如何获得更高阶的滤波器、正如双二阶滤波器一样、我只能获得 filter.e2e.ti.com/.../LINE_5F00_IP_5F00_SP_5F00_HP.txt 的二阶滤波器
嗨、Diljith。 目前、我正在通过 J7输入模拟麦克风数据、即 EXT_MIC_IN。
我的要求包括来自模拟麦克风的输入、过滤输出并将输出传递到扬声器和耳机。
我正在使用 PurePath Studio 生成滤波器参数。 我将传递一个简单的正弦波并观察不同频率下的衰减、以观察滤波器是否工作。
此外、还请提供有关实现高阶滤波器的帮助、因为每当我级联两个或多个滤波器时、我都会遇到错误(处理器超出100%容量)。
如果需要更多详细信息、请告知我。
谢谢、此致。