This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:采样率和音量控制

Guru**** 2479065 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/822055/tas5825m-sample-rate-and-volume-control

器件型号:TAS5825M

我正在使用2个 TAS5825M 从事一个项目

我对实施有两个问题:

-控制音量的最佳方法是什么? 我可以测量系统电压。 我是否应再次设置系统电压、然后使用255 (静音)至48 (0dB)的音量寄存器?

-Flow 9是否支持44.1k? 它会自动升采样吗? 我的蓝牙模块仅支持44.1kHz 采样率。 EVM (48K)和我自己的 PCB (41k)都会产生时钟误差(位2、寄存器0x71)。 这是为什么、它是坏的?

-由于尺寸和成本限制、我的输出滤波器为6.8uH/220n。 这是可以接受的吗?

提前感谢、

Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Jesse、

    请参阅下面的我的答案。

    -控制音量的最佳方法是什么? 我可以测量系统电压。 我是否应再次设置系统电压、然后使用255 (静音)至48 (0dB)的音量寄存器?

    [Andy]是的。 默认情况下、模拟增益为29.5V/FS。 我建议您(再次)调整模拟增益以适应您的系统电压。  卷寄存器位于 Book 0x8C 上。 请参阅下面的屏幕截图。

    -Flow 9是否支持44.1k? 它会自动升采样吗? 我的蓝牙模块仅支持44.1kHz 采样率。

    [Andy]是的。 支持44.1kHz。   

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面的 C 代码显示了如何调节音量。  它应该适用于您感兴趣的流程9。

    e2e.ti.com/.../tas5825m_5F00_volume.c

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 我通过书籍0上的寄存器0x4C 控制音量、这也是可以接受的、对吧? 只是没有单独的控制。

    另外两个问题:

    - EVM (48K)和我自己的 PCB (41k)都会产生时钟误差(位2、寄存器0x71)。 为什么会这样、这是不好的?

    -由于尺寸和成本限制、我的输出滤波器为6.8uH/220n、FSW=768k。 这是可以接受的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面我的评论。

    我通过书籍0上的寄存器0x4C 控制音量、这也是可以接受的、对吧?

    [Andy]是的、但最好使用 我上面提供的卷寄存器、因为它们可以确保无喀哒声和噼啪声。

    - EVM (48K)和我自己的 PCB (41k)都会产生时钟误差(位2、寄存器0x71)。 为什么会这样、这是不好的?

    [AND] 保持 I2S 时钟运行、将0x80写入 FAULT_CLEAR 寄存器、并再次检查是否可以看到另一个时钟错误。  如果仍然出现 cock 错误、则 I2C 时钟应该有问题。  

    -由于尺寸和成本限制、我的输出滤波器为6.8uH/220n、FSW=768k。 这是可以接受的吗?

    [Andy]扬声器阻抗是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    故障已锁存。 清除故障会使其消失。 因此、I2S 似乎是可以的。

    扬声器阻抗为4-8欧姆。 在 PBTL 中也可以为2欧姆、但仅适用于低音炮(<150Hz)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6.8uH/220n 也 可以正常工作。 但是 、由于其截止频率有点大、因此理论上它不如10uH/680n 好。  

    以下是一份应用手册、介绍了如何设计出色的 LC 滤波器。

    http://www.ti.com/lit/an/slaa701a/slaa701a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用该电感器:ASPI-0630HI-6R8M-T15

    但是、放大器在较高电压(较高功率)下不稳定。 似乎原因是输出滤波器。

    输出将持续关闭。 也许最好切换到 1274as h-100m (用于 EVM)、代价是价格更高、电路板空间更大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    我想您可能必须仔细检查6.8uH 电感器的饱和电流。  您需要确保电感器能够处理足够的电流。

    Andy