我正在使用2个 TAS5825M 从事一个项目
我对实施有两个问题:
-控制音量的最佳方法是什么? 我可以测量系统电压。 我是否应再次设置系统电压、然后使用255 (静音)至48 (0dB)的音量寄存器?
-Flow 9是否支持44.1k? 它会自动升采样吗? 我的蓝牙模块仅支持44.1kHz 采样率。 EVM (48K)和我自己的 PCB (41k)都会产生时钟误差(位2、寄存器0x71)。 这是为什么、它是坏的?
-由于尺寸和成本限制、我的输出滤波器为6.8uH/220n。 这是可以接受的吗?
提前感谢、
Jesse