您好!
我想知道、为了达到最大功率输出、需要在输入上提供什么输入电平。
例如、0.6Vrms 与最大增益设置相结合是否会产生10W 功率输出?
我们对 EVM 进行了实验、目前使用差分线性输出信号来驱动 tpa3111。 我们对输出量感到失望。 现在、我们正在考虑在输入上使用前置放大器。
您能否提供使用单端耳机输出驱动 TPA3111的数字?
我们还尝试从 iphone 耳机输出运行 EVM (最大增益、即两个跳线都被拉取)、并且必须将音量拖至最大值。 不过、电源电流为150mA @ 22V、音量不是很大。
谢谢、此致、
Michael