This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:TAS2770RJQR

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/830649/tas2770-tas2770rjqr

器件型号:TAS2770

您好!  

对于 TAS2770、在数据表中给出了 QFN 封装的热性能信息。  

  您能否为采用 BGA 封装的同一 IC 提供 RθJA (结至环境热阻)信息?

此致、  

Anjanaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjanaa、

    我将在接下来的几天内提供这些信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anjanaa、

    很抱歉、我们等了一段时间才收到此信息。 获得这些值所花费的时间比预期的要长。

    我将尽快提供所要求的信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们应该能够在本周中之前分享所要求的信息。 我会随时向您提供最新信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在下面找到更新的值(QFN 是数据表中的一个拼写错误、这些值对应于 WCSP 封装):

      QFN (RJQ) WCSP (YFF)
    26引脚 30焊球
    RθJA μ A 49.9. 59.1
    RθJC Ω(顶部) 19.7. 0.4.
    RθJB μ A 13. 12.5.
    ψJT μ A 0.6. 0.2.
    ψJB μ A 12.8. 12.4.
    RθJC (机器人) 不适用 不适用

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    如上所述、数据表中的以下信息适用于 WCSP 封装。 而给定的值与下面的值不匹配。 哪一项是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anjanaa、

    请注意以下两项:

    • 数据表 QFN 中提到的是一个拼写错误、该数据来自 WCSP 封装。
    • 我在上一个帖子中添加了热特性、是从更新的仿真中获取的、尽管与数据表中的先前结果相比变化不大、但也有一些变化。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器