This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:PurePath Studio 上的采样率设置。 (16kHz --gt;192kHz)

Guru**** 2797495 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/851844/tlv320aic3254-sample-rate-setting-on-purepath-studio-16khz----192khz

器件型号:TLV320AIC3254

您好!

我们在 PurePath Studio 上使用具有16kHz 采样率的 TLV320AIC3254、该设置非常有效。

 MCLK = 16MHz、BCLK N = 16

;时钟生成
REG[0][5]  = 0xD1;P=5、R=1、J=32
REG[0][6]  = 0x20;P=5、R=1、J=32
REG[0][7]  = 0x00;D=0000
REG[0][8]  = 0x00;D=0000
REG[0][4]  = 0x03;PLL_CLKIN = MCLK、CODE_CLKIN = PLL_CLK、PLL 打开
REG[0][254] = 0x0a;PLL 锁定延迟10ms
REG[0][12] = 0x8a;MDAC = 10、分压器加电
REG[0][13] = 0x00;DOSR = 128 (MSB)
REG[0][14] = 0x80;DOSR = 128 (LSB)
REG[0][18] = 0x85;NADC = 5、分压器加电
REG[0][19] = 0x8a;mAdc = 10、分压器通电
REG[0][20] = 0x80;AOSR = 128
REG[0][11] = 0x85;NDAC = 5、分压器通电

REG[0][27]  = 0x0C   ;更改 MCLK->输入、BCLK、WCLK、到 FPGA 的输出
REG[0][26]  = 0x81       ;加电 WCLK 输出模块
REG[0][30]=  0x90       ;加电 BCLK 输出模块和
REG[0][33]  = 0x00       ;将 WCLK 源设置为 ADC_FS

现在、我们尝试将采样率从16kHz 更改为192kHz。

我们尝试以下参数、但它不是192kHz、而是144.3kHz。

MCLK = 16MHz、BCLK N = 16

;时钟生成
REG[0][5]  = 0xD3;P=5、R=3、J=32
REG[0][6]  = 0x20;P=5、R=3、J=32
REG[0][7]  = 0x00;D=0000
REG[0][8]  = 0x00;D=0000
REG[0][4]  = 0x03;PLL_CLKIN = MCLK、CODE_CLKIN = PLL_CLK、PLL 打开
REG[0][254] = 0x0a;PLL 锁定延迟10ms
REG[0][12] = 0x8a;MDAC = 10、分压器加电
REG[0][13] = 0x00;DOSR = 32 (MSB)
REG[0][14] = 0x20;DOSR = 32 (LSB)
REG[0][18] = 0x85;NADC = 5、分压器加电
REG[0][19] = 0x8a;mAdc = 10、分压器通电
REG[0][20] = 0x20;AOSR = 32
REG[0][11] = 0x85;NDAC = 5、分压器通电

REG[0][27]  = 0x0C   ;更改 MCLK->输入、BCLK、WCLK、到 FPGA 的输出
REG[0][26]  = 0x81       ;加电 WCLK 输出模块
REG[0][30]=  0x84       ;加电 BCLK 输出模块和
REG[0][33]  = 0x00       ;将 WCLK 源设置为 ADC_FS

我不确定哪些参数违反了规则...

谢谢。

Kazue Ozono

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 PPS 专家将在即将到来的一天或两天内与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazue、

    PLL 输出时钟频率似乎超出了支持的范围。 有关 PLL 配置的可用选项、请参阅 ARG 的第2.7.1节。 不同 AVD 的最大 PLL 时钟范围如下所示。 当 P = 5、R = 3 D= 0且 J = 32时、对于16MHz 输入、PLL 时钟将大于300MHz、这是不受支持的。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!