在当前项目中、我们将 TLV320DAC3203编解码器连接到应用处理器、以实现48kHz 音频输出。
- PFA 接口详细信息、我们使用 SPI 初始化编解码器、其中 AP 在 SPI 模式0 (不能更改)上运行、而在 SPI 模式1上运行。 我们已经测试了 SPI 写入和读取、看起来 SPI 接口正常工作。
- 我们将 I2S clk 用作 BCLK、将 BCLK 用作 PLL_CLK、并将 PLL_CLK 用作 CODE_CLK
- 我们正在尝试以 AB 类模式运行(是否需要使用 D 类?)
- PFA 在我们的用例中使用的 DAC 原理图。
- 尝试将 I2S 输入(I2S CLK = 1.536MHz、I2S 帧= 48kHz)馈送到编解码器、并通过连接到编解码器的耳机实现输出。
- 正在通过 I2S 将数据馈送到编解码器、但无法通过耳机输出。 PFA 用于编解码器初始化的代码片段、如果我缺少任何内容、请告诉我。
- 在初始化期间、观察耳机左右声道上的闪烁声音、看起来 HPL 和 HPR 已通电。
- 尝试同样的蜂鸣器以及 PFA 代码片段、观察到耳机没有输出。
请提供您对它的看法。 如果我错了、请纠正我的问题、如果我遗漏了任何东西、请告诉我。
期待您的输入。
请尽快回复。
--