This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:TPA3251

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/856333/tpa3251-tpa3251

器件型号:TPA3251

尊敬的先生:

根据 TPA3251数据表说明、它可以在 BTL 配置中实现175W 立体声至4 Ω。 我不知道如何 计算 175W 的功率。

此致、

网件精灵  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Genie、

    作为正弦波、RMS 值等于 Vpeak/√2。

    PVDD=36V、Rload = 4 Ω、如果没有削波、则 PoUT =(36/√2)^2/4 (Ohm)= 162W。 这是无削波的理想输出功率。 输出功率可能会更高、但输出电压会被削波、THD+N 会变差。  

    数据表中给出的175W 是 THD+N=10%时的典型输出功率。 您可以参考数据表上的图3。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao:

    因为它是 BTL 配置、所以 Vpeak 不应该是 PVDD 的两倍? 这就是我 在互联网上找到的内容。  

    此致、

    网件精灵  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Genie、

    施加在负载上的交流电压是一个 Vp=PVDD 、Vp-p=2*PVDD 的正弦波。 而对于正弦波、RMS 电压为 Vp/√2。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao:

    在单端配置和4欧姆负载下运行时、您能否确定输出功率是多少?

    此致、

    网件精灵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Genie、

    对于单端配置、  

    如果 PVDD=36V、则扬声器上的电压从0V 转换为36V、然后 Vp=18V、Vrms=18/√2。 无削波最大功率为(18/√2)^2/4= 40.5W。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao:

    根据下图、我有一些问题。

    1.什么是音频信号? 是 正弦波还是模拟波形?

    2.在单端配置下进行连接时、音频放大器输出波形是什么样的?

    在  BTL 配置下进行连接时、音频放大器输出波形是什么样的?

    此致、

    网件精灵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.音频信号可以是音频范围内的任何信号,包括正弦波。

    2.在单端配置中、扬声器跨接 GND 和输出。 使用36V PVDD 时、输出可以从0摆动到36V、从而形成一个具有36Vp-p (18Vp)的正弦波。

    在 BTL 中 、扬声器连接在 OUTP 和 OUTN 之间。 使用36V PVDD 时、输出可在-36V 至36V 之间摆动、从而生成72Vp-p (36Vp)的正弦波。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao:

    如果输入是正弦波形、 单端输出的是半整流正弦波形(如左下角所示)、BTL 是否输出了全整流正弦波形?

    此致、

    网件精灵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、它是 PVDD 偏移电平为1/2的正弦波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao:

    如果输入是正弦波形、无论它是单端还是 BTL 配置、输出波形 也是正弦波、对吧?

    对于36PVDD、在单端中、输出是36Vp-p 正弦波形、BTL 输出是72Vp-p 正弦波、 我是否理解 正确?

    此致、

    网件精灵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Genie、

    是的、您的理解是正确的。 这里的关键点是 BTL、输出可以从-PVDD 摆动到+PVDD、而在 SE 中、输出只能从0摆动到 PVDD。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao:

    1.如果有正输入信号(无负内容)馈入 BTL 配置、输出是否仍从-PVDD 摆动至+PVDD?

    2.如果有正弦波输入信号(包括正负内容) 馈入 SE 配置、 由于 输出太大、只能从 0摆动到 PVDD、这是否意味着输入信号的负内容在输出端消失?

    此致、

    网件精灵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.不 正输入、正输出。  

    2.输出将在1/2 PVDD 的两侧摆动。 正极将高于1/2PVDD、负极将低于 1/2PVDD。

    此致、

    Hao