https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/856333/tpa3251-tpa3251
器件型号:TPA3251尊敬的先生:
根据 TPA3251数据表说明、它可以在 BTL 配置中实现175W 立体声至4 Ω。 我不知道如何 计算 175W 的功率。
此致、
网件精灵
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/856333/tpa3251-tpa3251
器件型号:TPA3251尊敬的先生:
根据 TPA3251数据表说明、它可以在 BTL 配置中实现175W 立体声至4 Ω。 我不知道如何 计算 175W 的功率。
此致、
网件精灵
您好、Genie、
作为正弦波、RMS 值等于 Vpeak/√2。
PVDD=36V、Rload = 4 Ω、如果没有削波、则 PoUT =(36/√2)^2/4 (Ohm)= 162W。 这是无削波的理想输出功率。 输出功率可能会更高、但输出电压会被削波、THD+N 会变差。
数据表中给出的175W 是 THD+N=10%时的典型输出功率。 您可以参考数据表上的图3。
此致、
Hao
您好!
1.音频信号可以是音频范围内的任何信号,包括正弦波。
2.在单端配置中、扬声器跨接 GND 和输出。 使用36V PVDD 时、输出可以从0摆动到36V、从而形成一个具有36Vp-p (18Vp)的正弦波。
在 BTL 中 、扬声器连接在 OUTP 和 OUTN 之间。 使用36V PVDD 时、输出可在-36V 至36V 之间摆动、从而生成72Vp-p (36Vp)的正弦波。
此致、
Hao