请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2505 播放音乐时、SPKM 输出3.3V 高电平、SPKP 输出312K 方波。 喇叭无法响。
输入:K 为44.1K 方波、BCLK 为1.408M 方波(16位)、MCLK 为11.896m 方波。
1) 1) WCLK 波形:
2) 2) BCLK 波形:
3) 3) MCLK 波形:
4) 4) SPKP 波形:
5) 5) SPKM 波形:
6) 6) sch 如下所示:
此致