This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:TAS2505:扬声器没有声音

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/804483/tas2505-tas2505-the-speaker-has-no-sound

器件型号:TAS2505

播放音乐时、SPKM 输出3.3V 高电平、SPKP 输出312K 方波。 喇叭无法响。

输入:K 为44.1K 方波、BCLK 为1.408M 方波(16位)、MCLK 为11.896m 方波。

1) 1) WCLK 波形:

2) 2) BCLK 波形:

3) 3) MCLK 波形:

4) 4) SPKP 波形:

5) 5) SPKM 波形:

6) 6) sch 如下所示:

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adong:

    您能否共享初始化脚本以确保器件配置正确?
    当没有播放音频时、SPKM 也为3.3V? SPKM 和 SPKP 是互补信号、这些信号应在音频回放期间改变其占空比、但您显示的内容似乎不正确。
    SPKM/SPKP 上是否连接了扬声器以外的其他任何设备? 您能否分享其余的原理图? 您要连接到器件的扬声器阻抗是多少?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿东

    您是否对上述内容有其他疑问或意见?
    您的问题是否已得到解决?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、
    感谢您的回复。
    问题已解决。

    此致