This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:失真问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/801562/tas2505-q1-distortion-issue

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS2505

您好!

我的客户在 TAS2505-Q1、Vdd=5V、Rspeaker=8欧姆时遇到失真问题:

如果将1.5KHz 正弦波作为输入、时间

  • 设置放大器增益=6dB、正弦波没有失真(与大变压器并联>15H)、但体积非常小。
  • 设置 GAIN=12dB、在扬声器侧获得低于波形的波形(与大变压器并联>15H)、波形失真
  • 设置增益=32dB、在扬声器侧获取 PWM 信号(严重失真)(与大变压器并联>15H)

我检查了 TAS2505电源和 SPKP/M 波形、它正常工作、无欠压问题。

下面是原理图和寄存器设置。 谢谢。

Dongbaoe2e.ti.com/.../TAS2505_2D00_REG.TXT

e2e.ti.com/.../TAS2505.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TAS2505.docx 列出了客户想要配置的所有寄存器、TAS2505-REG.TXT 是 TAS2505的转储寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Bongbao、

    感谢您提供有关此问题的所有信息。

    我们将在评估模块的帮助下查看并测试它。 我们将在今天的这里通过电子邮件提供答案。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Bongbao、

    我将关闭此 E2E 主题、因为我们正在通过电子邮件分析此案例。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.