请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/801562/tas2505-q1-distortion-issue
器件型号:TAS2505-Q1主题中讨论的其他器件: TAS2505
您好!
我的客户在 TAS2505-Q1、Vdd=5V、Rspeaker=8欧姆时遇到失真问题:
如果将1.5KHz 正弦波作为输入、时间
- 设置放大器增益=6dB、正弦波没有失真(与大变压器并联>15H)、但体积非常小。

- 设置 GAIN=12dB、在扬声器侧获得低于波形的波形(与大变压器并联>15H)、波形失真

- 设置增益=32dB、在扬声器侧获取 PWM 信号(严重失真)(与大变压器并联>15H)
我检查了 TAS2505电源和 SPKP/M 波形、它正常工作、无欠压问题。
下面是原理图和寄存器设置。 谢谢。