请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3268EVM-U
您好~
我们将测试 PLL 设置的质量以及产生的数字音频输出。
我正在使用 EVM 进行测试、我将通过将 EVM 位时钟(2.82Mhz、从 TAS1020接收)引脚直接连接到主时钟引脚对其进行测试。
输入是通过 PC 传输的数字输入(ASI1)输入、通过将扬声器连接到内置的放大器进行测试。
与 PLL 设置相关的寄存器已被更改、以匹配以下设置。
我正在使用 EVM 进行测试、我将通过将 EVM 位时钟(2.82Mhz、从 TAS1020接收)引脚直接连接到主时钟引脚对其进行测试。
输入是通过 PC 传输的数字输入(ASI1)输入、通过将扬声器连接到内置的放大器进行测试。
与 PLL 设置相关的寄存器已被更改、以匹配以下设置。
但是、当我像上述那样更改设置后听到声音时、我会听到不清楚的声音。
将位时钟引脚直接连接到主时钟引脚是否有问题?
还是应该更改位时钟或主时钟的寄存器设置?
请检查一下。
谢谢你
此致
Anthony 先生